Una variable VAR_IN_OUT es una variable de entrada/salida que forma parte de una interfaz POU y sirve como
parámetro formal de paso por referencia.
Sintaxis
<keyword> <POU name>
VAR_IN_OUT
<variable name> : <data type> ( := <initialization value> )? ;
END_VAR
<keyword> : FUNCTION | FUNCTION_BLOCK | METHOD | PRG
Puede declarar una variable de entrada/salida en la sección de declaración VAR_IN_OUT en los POUs PRG, FUNCTION_BLOCK, METHOD, o FUNCTION. Opcionalmente, se puede asignar como valor de inicialización una constante del tipo
de datos declarado. La variable VAR_IN_OUT se puede leer y escribir.
Utilización
-
Llame a: Cuando se llama a una POU, la variable formal
VAR_IN_OUTrecibe la variable real ("pass-by-reference variable") como argumento. En tiempo de ejecución, no se generan copias cuando se pasan parámetros. En su lugar, la variable formal recibe una referencia a la variable real pasada remotamente. Las variables referenciales contienen internamente una dirección de memoria como valor al valor real (pass as pointer, call-by reference). No es posible especificar una constante (literal) o una variable de bits directamente como argumento. -
Acceso de lectura/escritura dentro del POU: Si la variable se escribe dentro del POU, entonces esto afecta a la variable pasada. Cuando se sale de la POU, los cambios realizados se conservan. Esto significa que un POU utiliza sus variables de
VAR_IN_OUTigual que el POU llamante utiliza sus variables. El acceso de lectura siempre está permitido. -
Acceso de lectura/escritura a distancia:
VAR_IN_OUTlas variables no pueden leerse ni escribirse directamente a distancia a través de<function block instance name>.<variable name>. Esto sólo funciona para las variablesVAR_INPUTyVAR_OUTPUT. -
Paso de variables de cadena: Si se pasa una variable de cadena como argumento, la variable real y la variable formal deben tener la misma longitud. De lo contrario, la cadena pasada puede ser manipulada involuntariamente. Este problema no se produce en el caso de los parámetros
VAR_OUTPUT CONSTANT. -
Paso de variables de bits: Una variable bit no puede pasarse directamente a una variable
VAR_IN_OUTporque necesita una variable intermedia. -
Transmisión de propiedades: No autorizado
Si se pasa una cadena como variable o constante a una variable formal de VAR_IN_OUT CONSTANT, automáticamente se pasa la cadena completa. No es necesario comprobar la longitud
de la cadena.
Para más información, consulte: "VAR_IN_OUT CONSTANT" Variable de transferencia
Ejemplo
Pasar matrices
TYPE DUT_A :
STRUCT
xA: BOOL;
iB: INT;
END_STRUCT
END_TYPE
FUNCTION_BLOCK FB_SetArray
VAR_IN_OUT
aData_A : ARRAY[0..1] OF DUT_A; // Formal variable
END_VAR
aData_A[0].xA := TRUE;
aData_A[0].iB := 100;
PROGRAM PLC_PRG
VAR
fbSetA : FB_SetArray;
aSpecialData : ARRAY[0..1] OF DUT_A; // Actual variable
END_VAR
fbSetA(aData_A := aSpecialData);

Pasar cadenas
{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL
g_sDEV_STATUS : STRING(25) := 'Device_A';
END_VAR
FUNCTION_BLOCK FB_SetStatus
VAR_IN_OUT
sDeviceStatus : STRING(25); // Formal parameter
END_VAR
sDeviceStatus := CONCAT(sDeviceStatus, ' Activ');
PROGRAM PLC_PRG
VAR
fbDoB : FB_SetStatus;
END_VAR
fbDoB(sDeviceStatus := GVL.g_sDEV_STATUS); //Call with actual parameter
La variable sDeviceStatus forma parte de la interfaz POU de FB_B. Al llamar a fbDoB, primero se asigna un nombre de dispositivo a la cadena y luego se manipula la cadena.

Pasar variables de bits
VAR_GLOBAL
xBit0 AT %MX0.1 : BOOL;
xTemp : BOOL;
END_VAR
FUNCTION_BLOCK FB_DoSomething
VAR_INPUT
xIn : BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT
xInOut : BOOL;
END_VAR
IF xIn THEN
xInOut := TRUE;
END_IF
PROGRAM PLC_PRG
VAR
xIn : BOOL;
DoSomething_1 : FB_DoSomething;
DoSomething_2 : FB_DoSomething;
END_VAR
// The following line of code causes a compiler error:
// C0201: Typ 'BIT' is not equal to type 'BOOL' of VAR_IN_OUT 'xInOut'
DoSomething_1(xIn := xIn, xInOut := xBit0);
// Workaround
xTemp := xBit0;
DoSomething_2(xIn := xIn, xInOut := xTemp);
xBit0 := xTemp;
El programa llama a las instancias del bloque de funciones DoSomething_1 y DoSomething_2. Como resultado de la asignación directa de la variable de bit xBit0 a la entrada VAR_IN_OUT, se genera un error de compilador cuando se llama a la instancia DoSomething_1. Por el contrario, llamar a la instancia DoSomething_2 con la asignación de una variable intermedia es código correcto.
-
Variable de transferencia
VAR_IN_OUT CONSTANT