AVISO

Recomendaciones para la seguridad de los datos
Para minimizar el riesgo de violaciones de la seguridad de los datos, recomendamos las siguientes medidas organizativas y técnicas para el sistema en el que se ejecutan sus aplicaciones:
En la medida de lo posible, evite exponer el PLC y las redes de control a redes abiertas y a Internet. Para protegerse, utilice capas de enlace de datos adicionales, como una VPN para el acceso remoto, e instale mecanismos de cortafuegos. Limite el acceso a las personas autorizadas, cambie las contraseñas estándar existentes durante la puesta en servicio inicial y siga cambiándolas periódicamente.
Si a pesar de todo desea publicar su visualización web, se recomienda encarecidamente
dotarla al menos de una sencilla protección mediante contraseña para evitar que cualquiera pueda acceder a su funcionalidad de control a través de
Internet. (Véase un ejemplo en el proyecto SimpleWebvisuLogin.project, que se proporciona con la instalación estándar del sistema de desarrollo).
Utiliza las últimas versiones del servidor de pasarela y del servidor web.
Puede ejecutar una visualización como CODESYS WebVisu.
El requisito para ello es que el sistema de ejecución contenga un servidor web compatible con WebVisu. Permite la comunicación entre el sistema de destino y el navegador web. El servidor web del sistema de destino se inicia en cuanto se inicia una aplicación con configuración WebVisu y se ejecuta hasta que finalizan todas las aplicaciones con WebVisu. A continuación, el dispositivo puede mostrar visualizaciones en navegadores web conectados compatibles con HTML5.
La variante de visualización basada en web del CODESYS Visualization permite el acceso remoto a una planta, así como su supervisión, servicio y diagnóstico a distancia a través de Internet. Un navegador web se comunica mediante Java Script (opcionalmente con cifrado SSL) con el servidor web del controlador y muestra la visualización mediante HTML5. Esta tecnología es compatible con prácticamente todos los navegadores y, por tanto, también está disponible en dispositivos terminales con iOS o Android.
Configuración e inicio de variantes de visualización
Existe una visualización ejecutable visMain en el proyecto.
-
Seleccione el objeto «Gestor de visualización» y seleccione el comando «Añadir objeto».
-
Seleccione el objeto «WebVisu» e introduzca el nombre
WebVisu_A.Hay un nuevo objeto en el árbol de dispositivos debajo del objeto «Visualization Manager». Se abre el editor asociado.
La tarea de visualización
VISU_TASKse añade automáticamente en la configuración de tareas. -
Seleccione la visualización
visMainen «Iniciar visualización». -
En «Nombre del archivo .htm», introduzca el nombre
webvisuA. -
Haga clic en «Mostrar visualizaciones utilizadas» y compruebe si la visualización seleccionada está activada para una descarga al dispositivo asociado.
La visualización está configurada. Los ajustes en «Opciones de escala» determinan el tamaño de la ventana y la escala.
-
Inicie un sistema de ejecución adecuado con servidor web y soporte WebVisu.
Configure los ajustes de comunicación de su sistema.
El sistema de ejecución se ejecuta.
-
Compilar, cargar e iniciar la aplicación.
La aplicación y el servidor web se ejecutan.
-
Inicie un navegador web con la siguiente dirección:
http://localhost:8080/webvisuA.htmAparecerá la página y podrá ver los datos de la aplicación y manejarla.
Ver también
Llamar a una página en el servidor web
Requisito: Se inicia una visualización con WebVisu.
-
Inicie un navegador actual con JavaScript y soporte de HTML5-Canvas, por ejemplo Firefox, Chrome, IE>=9.
-
Introduzca la siguiente dirección en el navegador web:
http://localhost:8080/webvisu.htmFormal:
http://<IP address of webserver>:<port of webserver>/<name of HTM-file><name of HTM-file>es la página HTML de inicio de la visualización definida en el objeto «WebVisu».Aparecerá la página y podrá ver los datos de la aplicación y manejarla.
Identificar WebVisu
Para poder identificar una WebVisu con ayuda del bloque de biblioteca VisuFbClientTagDataHelper, la WebVisu necesita un nombre. Para poder dirigirse específicamente a ella en la
aplicación, amplíe la llamada URL mediante el parámetro ClientName=<Name>.
Ejemplo: http://localhost:8080/webvisu.htm?ClientName=VisClientxy.
Ver también