Introducción
Puede hacer referencia a visualizaciones disponibles o existentes en el proyecto en otra visualización y, por tanto, reutilizarlas. Obtendrá una interfaz de usuario estructurada compuesta por múltiples visualizaciones. En principio, dispone de las siguientes opciones para referenciar visualizaciones.
Por un lado, puede mostrar visualizaciones dentro de una visualización principal y alternar entre ellas. Aquí, los elementos «Frame» o «Tabs» se utilizan como un elemento de panel que define el área de visualización para las visualizaciones referenciadas.
Por otra parte, puede configurar la entrada del usuario para que una visualización abra otra visualización como un diálogo. El requisito para ello es que tenga el tipo de visualización «Dialog». Se utiliza un cuadro de diálogo para obtener información del usuario.
Además, puede declarar una interfaz para una visualización a la que se hace referencia para variar la visualización en tiempo de ejecución. Por lo tanto, una visualización se instanciará y ejecutará con diferentes datos.
-
Referencia de visualizaciones
-
Parametrización de una visualización con una interfaz
-
Llamar a un diálogo en una visualización
-
Llamada a diálogos con interfaces
-
Mover diálogos
-
Utilizar una visualización como elemento