Los paneles de control CP600-eCo, CP600 y CP600-Pro en diferentes tamaños de pantalla ofrecen funciones HMI completas para una amplia gama de aplicaciones. La herramienta de ingeniería Panel Builder, que forma parte de Automation Builder, garantiza una fácil escalabilidad en la plataforma de los paneles de control.
Ejemplos y notas de aplicación
Los paneles de control pueden utilizarse con los PLC de AC500 para distintos fines y en diferentes entornos de aplicación. Puede encontrar proyectos de ejemplo (ejemplos de aplicación; terminan en *.zip) e instrucciones paso a paso (notas de aplicación; terminan en *.pdf) que demuestran un caso de uso específico en los siguientes temas:
Un proyecto CP600 puede convertirse en un proyecto para centrales de la generación 2y. El procedimiento de conversión se describe en la nota de aplicación ⮫ Conversión de un proyecto CP600.
La instalación, licencia y configuración del runtime del panel de control se describen en la nota de aplicación ⮫ Control panel PC runtime.
En el ejemplo de aplicación ⮫ Control panel runtime logging se muestra cómo activar y gestionar el registro en tiempo de ejecución en los paneles de control.
Para restablecer un panel de control a los valores predeterminados de fábrica se deben ejecutar varios pasos. El procedimiento se describe en la nota de aplicación ⮫ CP600 - factory reset.
En la nota de aplicación ⮫ Cómo almacenar datos en una carpeta compartida de red se describe cómo volcar datos como tendencias, búferes de alarma, búferes de registro de auditoría, recetas, etc. desde los paneles de control a una carpeta compartida de red.
Modbus RTU puede utilizarse para la comunicación entre un PLC AC500-eCo y un panel de control. El principio de conexión se describe tomando como ejemplo el panel de control CP604: ⮫ Conexión CP604 vía Modbus RTU.
Modbus TCP puede utilizarse para la comunicación entre un PLC AC500 y un panel de control. El principio de conexión se describe en el ejemplo de aplicación: ⮫ CP600 - Modbus TCP utilizando un dispositivo CI522 en combinación con un panel de control CP604.
En la nota de aplicación ⮫ Upload disk image se describe cómo cargar una imagen de disco desde un panel de control.
Encontrará un resumen de las preguntas más frecuentes relacionadas con los paquetes de soporte de arranque (BSP) y los paneles de control en la nota de aplicación ⮫ FAQ on BSP.
Cómo comprobar la versión BSP de un CP600 HMI se describe en la nota de aplicación ⮫ Check BSP version.
Para obtener una descripción de cómo actualizar el BSP con el fin de mejorar la seguridad del panel de control y cómo utilizar las funciones mejoradas del producto, consulte la nota de aplicación ⮫ Update BSP version.
Cómo actualizar o reinstalar un micro navegador en un panel de control CP600-WEB se describe en la nota de aplicación ⮫ CP600-WEB y micro navegador.
Los paneles de control admiten la visualización web a través del navegador Chromium. En la nota de aplicación ⮫ Control panels and Chromium browser se describe cómo instalar y configurar el navegador Chromium para su uso en paneles de control.
Los paneles de control CP600 contienen un zumbador que puede utilizarse para emitir señales acústicas en determinados eventos. La nota de aplicación ⮫ CP600 buzzer control describe como el zumbador puede ser controlado usando los tags AC500 PLC en el PLC conectado.
En la nota de aplicación ⮫ PB610 Panel Builder 600 V2.8 se describe cómo diseñar y crear proyectos de paneles de control que cumplan la norma 21 CFR parte 11.
El procedimiento para cambiar de un dispositivo CP600 a un dispositivo CP600 de 2ª generación se describe en el ejemplo de aplicación ⮫ Conversión de un proyecto CP600. En este ejemplo de aplicación también se describen las diferencias entre ambas variantes de dispositivos.
En el ejemplo de aplicación ⮫ CP600 MQTT se describe cómo conectar un corredor de mensajes MQTT con un CP600.