Bloque de funciones 'DrvModbusWrite' escribe 'n' parámetros al Drive . El número de parámetros a escribir debe estar disponible en la memoria del PLC área, definida en la entrada Datos. El trabajo de escritura se ha realizado sin error si JobDone = TRUE y ModMastErrorAct = FALSE.
Si el trabajo Modbus finalizó con un error, se establece la salida ModMastErrorAct durante un ciclo . El Error ID devuelto por el trabajo Modbus se muestra en la salida ModMastErrorIDLast. La salida ModMastErrorIDLast mostrará ese último ID de error hasta que la entrada Ejecutar se establezca de TRUE a FALSE.
Para iniciar un nuevo trabajo de escritura, la entrada Ejecutar debe pasar de FALSO a VERDADERO (sensible al flanco). El trabajo Modbus se inicia desde el Bloque de Comunicación que está conectado a la misma DriveData variable. Utiliza la función Modbus código 16 (escribir n palabras). El Drive (dispositivoModbus ) en el que se escribe el parámetro se especifica en el bloque de comunicación .
Los parámetros del Drive sólo se guardan temporalmente si se modifican a través del bus de campo. Para que estos cambios sean permanentes en el Drive, debe ajustarse el parámetro especial "PARAMETER SAVE".
Consulte los manuales de la unidad para obtener más detalles sobre los parámetros.