IntroducciónPermalink

AC500 El manejo de la biblioteca V3 con CODESYS V3 es diferente del manejo de la biblioteca con AC500 V2. En AC500 V3 es posible la coexistencia de versiones de bibliotecas en el gestor de bibliotecas y los usuarios pueden cambiar una versión dentro del proyecto. Cómo instalar una nueva biblioteca y cómo elegir una versión de biblioteca en el proyecto se describe en una nota de aplicación de ‎⮫  .

Bibliotecas del sistema

Al actualizar Automation Builder o un proyecto existente, las nuevas bibliotecas del sistema AC500 V2 se instalan automáticamente. Las versiones anteriores de la biblioteca se eliminarán, ya que no es posible la coexistencia de una nueva versión de la biblioteca y una versión anterior. Compruebe la versión de la biblioteca disponible en Gestor de biblioteca.

Normalmente, al actualizar Automation Builder o un proyecto existente, se instalan automáticamente las nuevas bibliotecas del sistema y se eliminan las versiones anteriores.

Como excepción, para el dispositivo CANopen CM598-CN ambas versiones de la biblioteca están disponibles en Gestor de biblioteca por razones de compatibilidad. Sin embargo, no es posible la coexistencia de una nueva versión de la biblioteca y una versión anterior. Para evitar errores de compilación, elimine la versión anterior de la biblioteca.

⮫ «Conversión de un proyecto AC500 V2 en un proyecto AC500 V3»

Parte de las bibliotecas del sistema son el grupo de bibliotecas CMP, es decir, la biblioteca de aplicaciones, la biblioteca de tareas IEC y la biblioteca de registros. La forma de utilizar las bibliotecas CMP se describe en un ejemplo de aplicación ‎⮫  .

Bibliotecas para clientes

Cambio de objetivo de AC500 V2 a AC500 V3

Tras un cambio de objetivo de AC500 V2 a AC500 V3, las bibliotecas del cliente deben convertirse manualmente mediante el convertidor de bibliotecas ⮫ «Cambio posterior de un sistema de destino».

Algunas bibliotecas estándar de CODESYS se convierten automáticamente durante el cambio de objetivo.

Documentación para bibliotecas

Referencia a CODESYS

Tenga en cuenta que se utilizan las bibliotecas CODESYS.