Solución de problemasPermalink

Los mensajes de diagnóstico se muestran en el paquete de ingeniería Automation Builder. Se puede acceder a la información del diagnóstico en la aplicación IEC y se puede reenviar, por ejemplo, a un servidor web o a un panel de control..⮫ «Diagnóstico en la aplicación IEC»

Los mensajes de diagnóstico también pueden leerse en la pantalla del PLC.⮫ «Mensajes de diagnóstico»

Algunos mensajes de diagnóstico deben ser reconocidos por el usuario (alarmas +), otros no requieren reconocimiento (eventos +). El sistema de diagnóstico almacena las alarmas y los eventos en un historial de diagnóstico.

Los mensajes de diagnóstico incluyen la gravedad de un error. La gravedad del error se puede utilizar para definir el comportamiento del sistema, por ejemplo, activar el LED de error o detener el PLC.