Protocolo UDPPermalink

Funcionalidad

UDP y TCP se utilizan ampliamente en la comunicación de red. UDP es un protocolo de transporte sin conexión. Su tarea es similar a la del TCP orientado a la conexión. Esto significa que el remitente no sabe si han llegado los paquetes de datos que ha enviado. Mientras que TCP envía acuses de recibo al recibir datos, UDP no lo hace. Esto tiene la ventaja de que la cabecera del paquete es mucho más pequeña y el enlace de transmisión no tiene que transmitir acuses de recibo.

Normalmente, UDP se utiliza para peticiones DNS, conexiones VPN y streaming de audio y vídeo.

Configuración del protocolo UDP

UDP no está configurado en el árbol de hardware. UDP se implementa de forma aplicativa a través de una biblioteca.

Existen dos librerías, una que trabaja en el nivel más bajo (‎SysSocket2‎, librería, para obtener acceso a la interfaz socket para la comunicación TCP/IP en el objetivo.) y una librería de usuario (‎Net Base Services‎, esta librería implementa un servidor TCP, un cliente TCP y un peer UDP como una colección de servicios base para Ethernet).

⮫ «Gestor de biblioteca funcionalidad»

⮫ «Descripción general de protocolos, sockets y puertos»

⮫ «Referencia, bloques de funciones»

⮫ «Sincronización de datos vía UDP»

⮫ «Redes BACnet compatibles »

El ejemplo de aplicación ‎⮫  demuestra la comunicación entre un PLC AC500 V2 y un PLC AC500 V3 a través del protocolo UDP.