Pestaña "Dispositivo CANopen - PDOsPermalink

Objeto: Dispositivo remoto CANopen, dispositivo local CANopen

Este cuadro de diálogo sólo está disponible en el editor de dispositivos de un esclavo CANopen de la versión V3.5.6.0 o superior. Muestra todos los PDO y su configuración por defecto. En este cuadro de diálogo, puede añadir nuevos objetos y eliminar o editar objetos existentes.

A la izquierda, están los PDO que el esclavo recibe del maestro. A la derecha, están los PDO que el esclavo envía al maestro.

«Añadir PDO»

Abre el diálogo «Select PDO» donde se muestran todos los PDO disponibles. En este cuadro de diálogo, seleccione los PDO que desea añadir a «Receive PDOs» o «Transmit PDOs».

«Añadir cartografía»

Abre el cuadro de diálogo «Seleccionar elemento del directorio de objetos». Allí se enumeran los objetos que puede añadir a la asignación PDO.

«Editar»

Cuando se selecciona un PDO, se abre el diálogo «PDO Properties».

Cuando se selecciona una asignación PDO, se abre el cuadro de diálogo «Select Item from Object Directory».

«Borrar»

Elimina los objetos seleccionados de la lista

«Ascender»

Desplaza el objeto seleccionado una línea hacia arriba.

«Bajar»

Desplaza el objeto seleccionado una línea hacia abajo.

Ver también

Diálogo 'Propiedades PDO

«COB-ID»

Cada mensaje PDO debe tener un COB-ID (Identificador de Objeto de Comunicación). Puede introducir valores explícitos (ejemplo: 16#201) o fórmulas (ejemplo: $NODEID+16#200).

«RTR»

Solicitud de transmisión remota. Esta opción sólo está disponible para los PDO de transmisión.

_cds_icon_option_activated Puede utilizar una trama RTR para interrogar al PDO externamente.

«Tiempo de inhibición (x 100µs)»

Puede editar este campo sólo si el dispositivo admite esta funcionalidad. El tiempo de inhibición es el tiempo mínimo entre dos mensajes de un PDO específico. Puede utilizar este ajuste para evitar que los PDO se envíen con demasiada frecuencia cuando se editan sus valores. Por defecto: "0". Valores posibles: 0-65535.

«Tipo de transmisión»

  • «Acíclico - síncrono»: Cuando se realiza un cambio, el PDO se transmite de forma sincrónica, pero no periódicamente. (por defecto)

  • «Cíclico - síncrono»: El PDO se transmite cada enésima sincronización.

  • «Sincrónico - sólo RTR»: Disponible sólo para los PDO de transmisión. Tras un mensaje de sincronización, la DOP se actualiza, pero no se transmite. La transmisión se realiza únicamente mediante solicitud explícita (Solicitud de Transmisión Remota).

  • «Asíncrono - sólo RTR»: Disponible sólo para los PDO de transmisión. La DOP se actualiza y transmite únicamente mediante solicitud explícita (Solicitud de Transmisión Remota).

  • «Asíncrono - específico del fabricante»: La DOP sólo se transmite tras determinados eventos.

  • «Asíncrono - perfil de dispositivo»: El PDO se transmite de acuerdo con el perfil de dispositivo CiA.

«Número de sincronizaciones»

Sólo para el tipo de transmisión «Cíclica - síncrona».

Indica el intervalo de transmisión de los PDO. El valor es un múltiplo del periodo del ciclo «(µs)» del CANopen Manager. Por defecto: 1. Valores posibles: 1-240.

Por ejemplo: Número de sincronizaciones = 4, Periodo de ciclo = 1000 µs à intervalo de transmisión = 4000 µs

«Tiempo de evento (x 1ms)»

Sólo para tipos de transmisión «Asíncrono - específico del fabricante» y «Asíncrono - perfil del dispositivo».

Puede editar este campo sólo si el dispositivo admite esta funcionalidad. Indica el intervalo de tiempo que debe haber entre dos transmisiones de PDOs (en milisegundos). Por defecto: "0". Valores posibles: 0-65535.

«Procesamiento por CANopen Manager»

_cds_icon_option_activated: Ajustes por defecto

_cds_icon_option_deactivated: El CANopen Manager ya no procesa el PDO. Ya no se transmite ni se recibe.

Cuadro de diálogo "Seleccionar elemento del directorio de objetos

Para los esclavos modulares, debe desactivar la opción «Autoconfig PDO mapping» para poder configurar el mapeo manualmente.

La tabla muestra todas las entradas del directorio de objetos del archivo EDS del dispositivo. Para los PDO de recepción, CODESYS proporciona aquí sólo los objetos con permiso de escritura (flag = w); para los PDO de transmisión, permiso de lectura.

«Nombre»

COB-ID del PDO o el nombre del objeto mapeado tal y como se utiliza en la descripción del dispositivo y en el directorio de objetos.

«Índice»

Índice del objeto

«Subíndice»

Subíndice del objeto

«Tipo de acceso»

  • «RW»: Lectura/Escritura

  • «RO»: Sólo lectura

  • «WO»: Sólo escritura

  • «RWW»: Lectura/Escritura por SDO; permiso de escritura por PDO (==> RxPDO, salida desde el punto de vista del maestro, entrada desde el punto de vista del esclavo).

  • «RWR»: Lectura/Escritura por SDO; permiso de lectura por PDO (==> TxPDO, entrada desde el punto de vista del maestro, salida desde el punto de vista del esclavo).

  • CONST=constante

«Tipo»

Tipo de datos del objeto

«Valor por defecto»

Valor por defecto del objeto

«Longitud del bit»

Longitud del objeto