Configuración de los CANopen dispositivos remotosPermalink

  1. Para añadir CANopen dispositivos remotos, haz clic con el botón derecho del ratón en «CANopen Manager» y selecciona «Añadir objetos».

    Aparece un cuadro de diálogo para seleccionar un dispositivo remoto CANopen.

  2. Haz doble clic en un dispositivo remoto CANopen para mostrar los parámetros y la información relacionados en una nueva ventana.

La pestaña «General» contiene los siguientes parámetros.

Parámetro

Valor por defecto

Valor

Descripción

General

Node-ID

Siguiente valor no utilizado

1-127

Identificador único del nodo para el dispositivo remoto CANopen.

Activar la configuración experta

Activado

Activado

Se muestran todos los ajustes predefinidos por la descripción del dispositivo (archivo EDS) para el dispositivo.

Discapacitados

Solo se muestran los ajustes básicos.

Canales SDO (sólo si está activada la configuración experta)

Haz clic en este botón para abrir un cuadro de diálogo que te permita activar los canales SDO predefinidos en el archivo EDS. Los objetos de datos de servicio (SDO) permiten acceder a todas las entradas del directorio de objetos CANopen. El SDO establece un canal de comunicación entre pares entre dos dispositivos (el servidor SDO y el canal del cliente).

Activar SYNC produciendo

No se admite

Dispositivo opcional (sólo si está activada la configuración experta)

No se admite

Sin inicialización (sólo si está activada la configuración experta)

No se admite

Reiniciar nodo (sólo si está activada la configuración experta)

No se admite

Vigilancia

Activar la protección de nodos

(Sólo disponible si la producción de latidos está desactivada)

Activado

Activado

El «CANopen Manager» envía un mensaje al nodo en un intervalo configurado. Si el nodo no responde, entonces el «CANopen Manager» reenvía este mensaje tantas veces como se defina en «Lifetime factor» o hasta que el nodo responda.

Si el nodo no responde, se marca como «no disponible».

Discapacitados

Nodeguarding está desactivado

Tiempo de guardia (ms) (sólo si está activada la protección de nodos)

200

 

Intervalo en el que se envía el telegrama de protección de nodo.

Activar la producción de heartbeat (sólo disponible si nodeguarding está desactivado)

Factor de tiempo de vida (sólo si está activada la protección de nodos)

2

1-255

Número máximo permitido de respuestas al mensaje de nodeguarding antes de que el dispositivo remoto se marque como «no disponible».

Discapacitados

Discapacitados

El dispositivo remoto no envía mensajes heartbeat.

 

Activado

El dispositivo remoto envía mensajes de heartbeat.

Tiempo de producción (ms) (sólo si está activada la producción de latidos)

10

1-65535

Intervalo de tiempo en el que se envían los mensajes heartbeat.

Consumo de latidos

Abre el cuadro de diálogo «Propiedades de consumo de Heartbeat». Ahí activas los dispositivos CANopen que quieres ver.

El número de dispositivos posibles a supervisar se define en el archivo EDS. Para ello, debe seleccionar la casilla «Habilitar» e introducir el Node-ID del dispositivo y los valores necesarios en el campo «Tiempo de latido» (en milisegundos).

Cuando un dispositivo remoto realiza la supervisión, aparece una marca de verificación verde en el botón «Consumo de latidos».

Emergencia (EMCY)

Activar emergencia (EMCY)

Activado

Activado

Cuando se producen errores internos, el nodo envía mensajes de emergencia. El diagnóstico se muestra en la pestaña de diagnóstico del nodo o módulo de E/S en caso de diagnóstico S500 de CI58x (véase el diagnóstico del gestor CAN CM598-CN para obtener una lista de los posibles mensajes de diagnóstico).

Discapacitados

Este nodo no envía mensajes de emergencia.

COB-ID ( sólo si «Habilitar emergencia» está activado

«Nodo-ID» +0x80

0x1-0x7FF

COB-ID del mensaje EMCY.

TIEMPO

Activar la producción de TIEMPO

No se admite

COB-ID (hexadecimal)

No se admite

Activar el consumo de TIEMPO

No se admite

En la pestaña «Asignación de PDO», se pueden configurar los PDO para el dispositivo remoto CANopen.

Las PDO se dividen en RPDO y TPDO. Para cada PDO, se muestran las entradas y salidas correspondientes.

Las siguientes opciones están disponibles para los TPDO y los RPDO.

Parámetro

Valor por defecto

Valor

Descripción

COB-ID

Calculado

0x180-0x57F

0x681-0x6DF

El COB-ID se rellena automáticamente en función del ID del nodo y del número de PDO, aunque se puede modificar manualmente.

Tipo

Asíncrono - específico del perfil del dispositivo

Asíncrono - específico del perfil del dispositivo

El PDO se transmite de acuerdo con el perfil de dispositivo CiA.

Acíclico - síncrono

Cuando se produce un cambio, el PDO se transmite de forma sincrónica, pero no periódica.

Asíncrono - específico del fabricante

La DOP sólo se transmite tras determinados eventos.

Cíclico - sincrónico

El PDO se transmite mediante el mecanismo SYNC.

Sincrónico - sólo RTR (sólo TPDOs)

Tras un mensaje de sincronización, la DOP se actualiza, pero no se transmite. La transmisión se realiza únicamente mediante solicitud explícita (Solicitud de Transmisión Remota).

Asíncrono - sólo RTR (sólo TPDOs)

La DOP se actualiza y transmite únicamente mediante solicitud explícita (Solicitud de Transmisión Remota).

Número de sincronizaciones (sólo para Tipo «Cíclico - síncrono»)

1

1-240

Número de mensajes SYNC antes del envío de PDO.

Las siguientes opciones sólo están disponibles para TPDOs.

Parámetro

Valor por defecto

Valor

Descripción

Tiempo de inhibición (x 100µs)

0

0-65535

Depende del dispositivo. El tiempo de inhibición es el tiempo mínimo entre dos mensajes de un PDO específico. Puedes utilizar esta configuración para evitar que se envíen PDO con demasiada frecuencia cuando se modifican sus valores.

Tiempo de evento (x 1ms) (sólo para los tipos «asíncrono - específico del fabricante» y «asíncrono - perfil de dispositivo»)

0

0-65535

Depende del dispositivo. Indica el intervalo de tiempo que debe haber entre dos transmisiones de PDOs (en milisegundos).

RTR

Discapacitados

Discapacitados

 RTR (solicitud de transmisión remota) no utilizada.

Activado

 Se puede utilizar una trama RTR para interrogar externamente al PDO.

La pestaña «Configuración de arranque» permite configurar el comportamiento de arranque del dispositivo remoto CANopen.

Las siguientes opciones están disponibles y pueden configurarse haciendo clic en los gráficos o seleccionando la casilla correspondiente en la parte derecha de la ventana del editor. El gráfico ilustra el orden de ejecución.

Parámetro

Valor por defecto

Valor

Descripción

Nodo ID-activo

Activado

Discapacitados

El dispositivo remoto está inactivo.

Activado

El dispositivo remoto está activo.

Arranque del nodo

Restablecimiento del nodo (enviar el comando reset-node)

Activado

Discapacitados

No se envía ningún comando de comunicación de reinicio de nodo específico.

Activado

El gestor envía el comando de comunicación de reinicio de nodo específico CANopen.

Comprobar el tipo de nodo y el perfil (comparar el perfil configurado y el objeto de tipo 1000H con el valor real).

Discapacitados

Discapacitados

El contenido del objeto de nodo 1000H no se compara con los parámetros actuales.

Activado

El «CANopen Manager» compara el contenido del objeto de nodo obligatorio 1000H. Si los valores son diferentes, el gestor informará de un error de parametrización.

Configuración Protocolo de guarda (configurar el tiempo de guarda y el factor de vida útil)

Activado

Discapacitados

El tiempo de guarda y el factor de vida útil de la configuración del dispositivo remoto no se escriben.

Activado

Un CANopen tiene 2 registros específicos responsables del protocolo de vigilancia del Nodo. El «CANopen Manager» escribe el tiempo de guarda y el factor Life-Time de la configuración del nodo en los objetos correspondientes del aparato remoto durante el arranque.

Configuración SYNC COB-ID (configurar el COB-ID para el telegrama de sincronización)

Activado

Discapacitados

El «CANopen Manager» no escribe el SYNC COB-ID de la configuración en los objetos correspondientes del deivce remoto.

Activado

El «CANopen Manager» escribirá el SYNC COB-ID de la configuración en los objetos correspondientes del deivce remoto durante el arranque.

Configuración COB-ID EMCY (configurar el COB-ID para el telegrama de emergencia)

Activado

Discapacitados

El «CANopen Manager» no escribe el COB-ID EMCY de la configuración en los objetos correspondientes del aparato remoto.

Activado

El «CANopen Manager» escribe el COB-ID EMCY de la configuración en los objetos correspondientes del deivce remoto durante el arranque.

Descarga de configuración de objetos (descarga de la configuración de objetos al nodo)

Activado

Discapacitados

Activado

Para que una comunicación PDO con un dispositivo remoto funcione, el «CANopen Manager» tiene que enviar todos los objetos de configuración relevantes al dispositivo remoto. Por ejemplo, los COB-ID de las DOP se recogen aquí en la tabla de correspondencias.

Si se activa esta opción, el gestor escribe en el dispositivo remoto todos estos parámetros, así como los objetos específicos del usuario (añadidos manualmente en la ventana de configuración de objetos del dispositivo remoto).

Iniciar nodo (enviar el comando start-node)

Activado

Discapacitados

No se envía ninguna orden de inicio de nodo.

Activado

Para alcanzar el estado operativo en CANopen, un dispositivo remoto tiene que obtener el comando de nodo de inicio específico de CANopen. El «CANopen Manager» envía el comando de inicio de nodo al dispositivo remoto al final del procedimiento de arranque.

Iniciar datos PDO (solicitud remota de todos los TxPDO y envío de los RxPDO actuales una vez después)

Activado

Discapacitados

El gestor no escribe ni lee automáticamente los PDO.

Activado

Este elemento selecciona si los PDO instalados deben ser escritos y leídos automáticamente por el «CANopen Manager» directamente después de la puesta en marcha una vez. Esto garantiza que los últimos datos de salida que se pueden encontrar en el área de datos de proceso de salida de «CANopen Manager» se envíen al dispositivo remoto y que los últimos datos de entrada del dispositivo remoto se lean del dispositivo remoto y se coloquen en el área de datos de proceso de entrada.

La pestaña «CI58x IEC Objects» contiene la instancia creada utilizada para el acceso al diagnóstico. Esta pestaña solo está disponible para los dispositivos CI58x.