Durante la inicialización del bus CAN, CODESYS transmite los ajustes de configuración actuales mediante SDOs (objetos de datos de servicio).
En esta pestaña se configuran los SDO necesarios. Se configuran los SDO necesarios y se determina el orden de transmisión de los objetos y las acciones a realizar en caso de error de transmisión.
El orden de los objetos en esta lista corresponde al orden de transmisión de los SDO al módulo.




AVISO

Si la opción de «Expert settings» no está activada para el dispositivo actual, aquí sólo se muestran los SDO definidos por el usuario.
|
«Añadir SDO» |
Abre el diálogo «Seleccionar elemento del directorio de objetos» donde se muestran todos los SDO disponibles. El objeto seleccionado se inserta después del objeto seleccionado. |
|
«Editar» |
Abre el diálogo «Seleccionar elemento del directorio de objetos» y marca el objeto correspondiente. Puede modificar los parámetros del objeto o sustituirlo por otro. |
|
«Borrar» |
Elimina los objetos seleccionados de la lista |
|
«Ascender» |
Desplaza el objeto seleccionado una línea hacia arriba. |
|
«Bajar» |
Desplaza el objeto seleccionado una línea hacia abajo. |
|
«Abortar en caso de error» |
|
|
«Salto de línea en caso de error» |
|
|
«Línea siguiente» |
Número de línea donde continúa el procesamiento si se detecta un error |
|
«Tiempo de espera SDO (ms)» |
Tiempo de espera para la transmisión SDO. Si el esclavo no responde a la petición SDO dentro de este tiempo, la transmisión se cancela con un tiempo de espera. |
|
«Crear todos los SDO» |
|
|
«Escribir la configuración completa de PDO» |
|
Ver también
Cuadro de diálogo "Seleccionar elemento del directorio de objetos
La tabla muestra todas las entradas del directorio de objetos del archivo EDS del dispositivo para cada SDO que son grabables y no mayores de 4 bytes. Antes de añadir un SDO para su selección en el diálogo SDO, puede modificar sus parámetros en los campos de debajo de la tabla. De este modo, también puede crear un SDO que no sea escribible en el archivo EDS introduciendo un nuevo valor de índice/subíndice.
|
«Nombre» |
COB-ID del PDO o el nombre del objeto mapeado tal y como se utiliza en la descripción del dispositivo y en el directorio de objetos. |
|
«Índice» |
Índice del objeto |
|
«Subíndice» |
Subíndice del objeto |
|
«Tipo de acceso» |
|
|
«Tipo» |
Tipo de datos del objeto |
|
«Valor por defecto» |
Valor por defecto del objeto |
|
«Longitud del bit» |
Longitud del objeto |
|
«Valor» |
: Si se detecta un error para este SDO, la pila detiene la fase de configuración del
esclavo actual. El esclavo permanece en modo PREOPERATIVO.
: Los PDO no se desactivan explícitamente. El requisito es que la opción