Esta pestaña sólo aparece si se utilizan módulos de comunicación Ethernet (p. ej. CI50x-PNIO) basados en el microcontrolador netX100 altamente integrado.
Como alternativa al nodo general EtherNet/IP en el caso de un bus de campo NetX se puede añadir al árbol de dispositivos el nodo EtherNet/IP (NetX). Este nodo proporciona el diálogo de configuración NetX adicional para seleccionar el chip NetX (ranura para la tarjeta) y el canal de comunicación de este chip. El nombre del ajuste utilizado en el cuadro de diálogo y los posibles ajustes proporcionados por las listas de selección están definidos por la descripción del dispositivo.
|
Ranura |
Ranura a utilizar. En el caso de tarjetas PCI con chip NetX, los números de ranura suelen corresponder a los números de tarjeta PCI. |
|
Canal NetX Com |
Canal de la tarjeta que se utilizará para la comunicación. Una tarjeta NetX puede tener hasta cuatro canales de comunicación para diferentes buses de campo. |
|
Auto-inicializar bus |
|
Se pide al usuario que determine si el bus debe reiniciarse al descargar o al reiniciar
la aplicación. Una nueva inicialización interrumpirá el bus y puede provocar un comportamiento
no deseado de la máquina.