Declaración AT Permalink

Uso de un editor de configuración claro para la asignación de E/S

Uso de un editor de configuración claro para la asignación de E/S

Desaconsejamos asignar direcciones de memoria como se describe aquí, ya que esto puede llevar a una pérdida de claridad.

Recomendamos asignar direcciones de memoria a las variables en el editor de configuración Editar asignación IO del dispositivo.

La palabra clave ‎AT‎ en la declaración de variables, asigna a una variable de proyecto una dirección de entrada, dirección de salida o dirección de memoria específica del PLC que está configurado en el árbol de dispositivos. La declaración AT permite dar un nombre significativo a una dirección.

Puede realizar los cambios necesarios para las señales de entrada o salida en un solo lugar (por ejemplo, en la declaración).

Sintaxis

<variable name> AT % <address> : <data type>;

<nombre de la variable>

Requerido

% <dirección>

Requerido

Dirección en el área de memoria

% <prefijo de área de memoria> <prefijo de tamaño> <posición de memoria>

<prefijo del área de memoria>

Requerido

  • I: Zona de memoria de entrada

    Zona de memoria para señales de entrada y entradas

    Para entradas físicas mediante controladores de entrada y sensores

  • Q: Área de memoria de salida

    Zona de memoria para señales de salida y salidas

    Para salidas físicas mediante controladores de salida y actuadores

  • M: Zona de memoria de banderas

<prefijo de tamaño>

Opcional

  • Sin prefijo de tamaño: bit

    Un bit

  • X: Bit

    Un bit

  • B: Byte

    Ancho de datos de 8 bits

  • W: Palabra

    Ancho de datos de 16 bits

  • D: Dword

    Ancho de datos de 32 bits

<posición de memoria>

<número de posición> . <número de posición de bit> .

Ejemplo: %IB2.4 significa el 5º bit del 3er byte

<número de puesto>

Requerido

La numeración depende del sistema de destino y comienza en 0.

. <número de posición del bit>

Opcional

0..7 para un byte

<tipo de datos>

Opcional

El tipo de datos debe coincidir con el prefijo de tamaño.

Ejemplos

‎VAR wInput AT %IW0 : WORD; END_VAR‎

Declaración de variable con información de dirección de una palabra de entrada

‎VAR xActuator AT %QW0 : BOOL; END_VAR‎

Declaración de variable booleana

Nota: Para las variables booleanas, se asigna internamente un byte si no se especifica una dirección de un solo bit. Un cambio en el valor de ‎xActuator‎ afecta al rango de ‎QX0.0‎ a ‎QX0.7‎.

‎VAR xSensor AT IX7.5 : BOOL; END_VAR‎

Declaración de variable booleana con especificación explícita de una dirección de un solo bit

En el acceso, sólo se lee el bit de entrada 7.5.

‎VAR xSensor AT IX* : BOOL; END_VAR‎

Para la especificación de la dirección, se da el marcador de posición ‎*‎ en lugar de la posición de memoria. La especificación final de la dirección se realiza en la configuración de variables.

Nota: Esto es posible en los bloques de funciones.

Consejos útiles

Si no se especifica explícitamente una dirección de un bit, las variables booleanas se asignan byte a byte.

Las direcciones de bits individuales que se asignan a variables booleanas tienen restricciones. No es posible utilizar estas variables con VAR_IN_OUT, REFERENCE TO o el operador ADR.

Cuando asignes una variable a una dirección, ten en cuenta lo siguiente:

  • No se puede escribir en variables situadas en entradas. Esto provocará un error de compilación.

  • Puedes realizar declaraciones AT sólo para variables locales y globales, no para variables de entrada/salida de POUs.

  • Además, las declaraciones AT no pueden utilizarse en listas de variables persistentes.

  • Si utiliza declaraciones AT para componentes de estructura o variables de bloque de función, todas las instancias utilizarán la misma memoria. Esto se corresponde con el uso de "variables estáticas" en lenguajes de programación clásicos como "C".

  • La disposición en memoria de las estructuras también depende del sistema de destino.

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
        xVar AT %QW0 : BOOL;
END_VAR

xVar := TRUE;

Cuando se escribe la variable ‎xVar‎, el rango de memoria de salida de ‎QX0.0‎ a ‎QX0.7‎ se ve afectado.