Función: El comando abre el diálogo «Add Library». En este cuadro de diálogo, puede añadir bibliotecas al Gestor de bibliotecas e integrarlas en su aplicación.
Llame a: Barra de menús: «Bibliotecas»
Requisito: El Gestor de bibliotecas está abierto en el editor.
Diálogo "Añadir biblioteca
|
En la línea situada encima de la lista de bibliotecas, puede buscar nombres de bibliotecas o módulos de bibliotecas escribiendo una cadena adecuada. |
|
|
«Biblioteca» |
Bibliotecas adecuadas que están instaladas en el repositorio de bibliotecas. Por ejemplo, la selección de bibliotecas se define en la descripción del dispositivo o por el integrador del sistema. Por defecto, las bibliotecas mostradas se agrupan en categorías. |
|
«Empresa» |
Vendedor de la biblioteca |
|
«Avanzado» |
Abre el cuadro de diálogo avanzado «Añadir biblioteca» |
|
|
Las bibliotecas que se muestran están agrupadas por categorías. |
|
|
Las bibliotecas mostradas aparecen en orden alfabético. |
|
|
Se muestran todas las bibliotecas disponibles. |
En la descripción de un dispositivo se pueden incluir bibliotecas específicas en una lista negra. Estas bibliotecas no se pueden añadir debajo de este dispositivo en el Gestor de bibliotecas.
Diálogo 'Añadir biblioteca' - 'Avanzado'
Sólo debe utilizar este cuadro de diálogo si es un experto en referencias bibliográficas. Mediante este cuadro de diálogo, puede enlazar versiones especiales o modificar las definiciones de los marcadores de posición.
Le recomendamos encarecidamente que siga las directrices para la creación de bibliotecas a la hora de desarrollar y referenciar bibliotecas.
|
«Empresa» |
Filtrar la lista por proveedor |
|
«Agrupar por categorías» |
|
|
«Mostrar todas las versiones» |
|
|
«Detalles» |
Abre una vista detallada con los módulos de la biblioteca. |
|
«Depósito de la Biblioteca» |
Abre el diálogo «Library Repository». Allí puedes instalar más bibliotecas en tu sistema local. |
|
«Nombre del marcador de posición» |
El campo de entrada proporciona un cuadro combinado para introducir los nombres de marcador de posición válidos que se leen de las descripciones de dispositivos accesibles actualmente. También puede introducir un nuevo nombre de marcador de posición para definir un marcador de posición libre, que no esté resuelto por el dispositivo o por el perfil de biblioteca. |
|
«Biblioteca por defecto» |
CODESYS utiliza esta biblioteca cuando por cualquier motivo no está disponible ningún dispositivo que defina la resolución. De esta forma es posible compilar el proyecto actual sin errores. |
Nota sobre la resolución del marcador de posición
Nota sobre la resolución del marcador de posición
Para la versión del compilador V3.5.8.0 y posteriores, la siguiente sentencia se aplica en el caso de marcadores de posición de biblioteca con una resolución en la descripción del dispositivo que se encuentran en el Gestor de Bibliotecas del pool POU. Este marcador de posición siempre se resuelve automáticamente según la descripción del dispositivo que compila la aplicación.



: Visualización de las bibliotecas en una estructura de árbol agrupadas en categorías.
: Visualización de las bibliotecas por orden alfabético en una estructura plana.