Símbolo: 
Función: Este comando configura un nuevo usuario de dispositivo y añade este usuario al grupo de administradores.
Llame a: Barra de menús: «En línea Seguridad»
Requisito: El dispositivo admite una gestión de usuarios del dispositivo. Has iniciado sesión en el dispositivo como usuario.
Puede administrar la gestión de usuarios del dispositivo en la pestaña «Usuarios y grupos» y «Control de acceso» del editor de dispositivos. Los comandos del menú «Online Security» ofrecen otra opción sencilla para proteger el acceso al dispositivo de destino.
Ver también
Este comando abre el diálogo «Add Device User». Aquí se definen los datos de acceso del nuevo usuario.
El diálogo corresponde al diálogo en la pestaña «Usuarios y Grupos» del editor de dispositivos para añadir un nuevo usuario.
Utilice una contraseña segura como la siguiente:
-
Longitud de la contraseña >= 8 caracteres (mejor >= 12)
-
Utilizar mayúsculas y minúsculas
-
Incluir números
-
Utilizar caracteres especiales
-
No utilice nombres existentes o secuencias de caracteres fáciles de adivinar (por ejemplo, "123", "abc", "qwerty").




ATENCIÓN

Después de realizar esta acción, ya no podrá utilizar un nombre de usuario y una contraseña en blanco para iniciar sesión. Debes recordar tu contraseña.