AVISO

Este tipo de forzado utiliza internamente un punto de interrupción de datos y, por lo tanto, es diferente del forzado con el comando «Forzar valores» o [F7].
Los valores que se forzaron mediante el comando «Forzar entrada FB» no responden a los comandos «Mostrar todas las fuerzas» o «Desforzar valores».
Función: El comando abre el diálogo «Forzar Valor» para forzar la entrada seleccionada de un bloque de función. El forzado puede cancelarse con el mismo comando y diálogo.
Llame a:
-
CFC
-
Menú contextual
Requisitos:
-
El editor CFC está en modo online y la entrada del bloque de función está seleccionada.
-
Para las versiones del compilador 3.5.11.x y 3.5.12.x, la "forzabilidad" del bloque de función se habilita mediante el comando «Prepare Box for Forcing».
En el cuadro de diálogo «Forzar Valor», puede especificar un valor que la entrada del bloque de función debe forzarse, o eliminar el valor actualmente forzado.
Después de forzar, la entrada vuelve a estar resaltada en verde. Las entradas booleanas obtienen una pequeña vista de monitorización con el valor forzado. El valor forzado se muestra en la columna «Valor» de las vistas de monitorización (en la parte de declaración del POU o en una lista de vigilancia).
Diálogo "Forzar valor
|
«Expresión» |
Nombre de la entrada del bloque de funciones. Ejemplo: |
|
«Tipo» |
Tipo de datos de la entrada |
|
«Establecer un nuevo valor para forzar» |
|
|
«Eliminar valor» |
|
Ver también
: Puede especificar un nuevo valor en el campo de entrada. El formato debe corresponder
al tipo de datos.