Comando "Utilizar miembro atribuido como entradaPermalink

Símbolo: _cds_icon_cfc_processvalue

Función: Este comando permite conectar un miembro de estructura a una entrada de tipo escalar.

Llame a: Barra de menús: «CFC  Pins»; menú contextual: «Alfileres»

Requisitos: Se activa un editor CFC y se selecciona una entrada de bloque de funciones.

El miembro de la estructura que se conecta a la entrada del bloque de funciones posterior debe estar provisto del pragma ‎{attribute 'ProcessValue'}‎. El tipo de datos del miembro de la estructura debe ser compatible con el tipo de datos de la entrada posterior. Las entradas conectadas de este modo están marcadas con el símbolo "V".

Ejemplo

TYPE QINT :
STRUCT
	Status : STRING;
	{attribute 'ProcessValue'}
	Value1 : INT;
	Value2 : INT;
END_STRUCT
END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG
VAR
	input1: QINT;
	output1: QINT;
	intValue: INT;
END_VAR
_cds_img_pragma_processstructurevalue

Si no ejecuta el comando «Utilizar miembro atribuido como entrada» para este enlace, se emitirá un error de compilador.

Ver también