Comando 'Comprobar compatibilidad de bibliotecas'Permalink

Función: El comando activa una comprobación de si el proyecto de biblioteca abierto actualmente es compatible con la última versión instalada de esta biblioteca (número de versión inmediatamente inferior) .

Llame a: Por defecto, el comando no está disponible en ningún menú. Puede añadirlo a un menú utilizando el cuadro de diálogo «Herramientas  Personalizar», categoría de comandos «Construir».

Requisito: Se abre un proyecto de biblioteca.

La comprobación se refiere a las diferencias en las interfaces implementadas de un método. Por lo tanto, después de la comprobación aparecerán mensajes de error en la ventana de mensajes en los siguientes casos:

  • Añadir o eliminar entradas o salidas de bloques de funciones, funciones o métodos

  • Cambiar el tipo de datos de las entradas o salidas

  • Modificación de las interfaces implementadas de un método

Ver también