Comando "AutodeclararPermalink

Atajo de teclado: [Mayúsculas]+[F2]

Función: El comando abre el diálogo «Auto Declare», que permite declarar una variable.

Llame a: Barra de menús: «Editar»

Requisito: Un objeto o un dispositivo del proyecto se abre en el editor.

Con la función de auto-declaración, el diálogo «Auto Declare» también aparece cuando el cursor está situado en la parte de implementación de un POU en una línea que contiene el nombre de una variable no declarada. El requisito para ello es que haya hecho clic en «Herramientas  Opciones» y activado la opción «Declarar variables desconocidas automáticamente (AutoDeclarar)» en la categoría «SmartCoding».

Con la función de etiqueta inteligente, el comando «Auto Declare» también aparece cuando se coloca el cursor sobre una variable no declarada en la parte de implementación del editor ST y luego se hace clic en _cds_icon_light_bulb.

Diálogo "Autodeclarar

«Alcance»

Ámbito de la variable que aún no se ha declarado.

Ejemplo: ‎VAR‎ (configuración por defecto de las variables locales)

«Nombre»

Nombre de variable aún no declarado

Por ejemplo: ‎bIsValid‎

«Tipo»

Por ejemplo: ‎BOOL‎

  • _cds_icon_arrow_down: Enumera los tipos de datos estándar.

  • _icon_arrow_button

    • «Asistente de entrada»: Abre el diálogo «Input Assistant»

    • «Asistente de matriz»: Abre el cuadro de diálogo «Array»

«Objeto»

Objeto donde se declara la nueva variable. Por defecto, el objeto que está editando ahora.

Por ejemplo: ‎fbA‎

_cds_icon_arrow_down: Lista los objetos en los que se puede declarar la variable.

Si no hay objetos disponibles para el ámbito «seleccionado», aparece la entrada «<crear objeto>». Al seleccionar la entrada «<crear objeto>», se abre el cuadro de diálogo «Añadir objeto» para generar un objeto adecuado.

«Inicialización»

Por ejemplo: ‎FALSE‎

Si no se especifica un valor de inicialización, la variable se inicializa automáticamente.

_cds_icon_input_assistent: Abre el diálogo «Initialization Value». Este procedimiento es útil para la inicialización de variables estructuradas.

«Dirección»

Dirección de memoria de la aplicación para la variable que aún no está declarada.

Por ejemplo: ‎%IX1.0‎

Nota:

Sólo es posible para los siguientes ámbitos:

  • Variable local (‎VAR‎)

  • Variable global (‎VAR_GLOBAL‎)

  • O para una variable persistente (‎PERSISTENT‎).

«Banderas»

Atributo palabras clave

  • ‎CONSTANT‎: Palabra clave para una constante.

  • ‎RETAIN‎: Palabra clave para una variable remanente.

  • ‎PERSISTENT‎: Palabra clave para una variable persistente (más estricta que ‎RETAIN‎).

La palabra clave del atributo seleccionado se añade a la declaración de la variable.

«Comentario»

Por ejemplo: ‎New input In1‎

En el editor de declaraciones tabulares, el comentario introducido aparece en la columna «Comment», mientras que en el editor de declaraciones textuales aparece encima de la declaración de la variable.

«Aplicar cambios mediante refactorización»

_cds_icon_option_activated: Al salir del diálogo, la variable aún no está declarada, pero entonces se abre el diálogo «Refactoring». Puede seguir editando sus cambios aquí.

La opción aparece para los siguientes ámbitos:

  • Variable de entrada (‎VAR_INPUT‎)

  • Variable de salida (‎VAR_OUTPUT‎)

  • ‎VAR_IN_OUT‎ variables (variable de entrada y variable de salida)

«OK»

La variable se declara y aparece en la declaración.

Por ejemplo:

VAR RETAIN
	// New input In1
	xIn1 AT %IX1.0: BOOL := FALSE;
END_VAR

Diálogo 'Array

«Rangos y especificación del tipo de base»

Definición del tamaño de los campos («Dimensión») introduciendo los límites inferior y superior y el tipo de base de la matriz. Puede introducir el tipo básico directamente o con la ayuda de los cuadros de diálogo «Asistente de entrada» o «Matriz» al hacer clic en el botón _icon_arrow_button.

«Resultado»

Visualización de la matriz definida

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

CODESYS reinicializa las variables sólo si has modificado los valores de inicialización de las variables.

Diálogo 'Valor de inicialización

Lista de las variables con nombre («Expresión»), «Valor de inicialización» y «Tipo de datos».

Los valores de inicialización modificados aparecen en negrita.

Campo de entrada debajo de la lista

Introducción de un valor de inicialización para la(s) variable(s) seleccionada(s)

«Aplicar valor a las líneas seleccionadas»

Cambio del valor de inicialización de la(s) línea(s) seleccionada(s) en función del valor del campo de entrada

«Restablecer los valores por defecto de las líneas seleccionadas»

Restablece los valores de inicialización por defecto

«OK»

CODESYS aplica los valores de inicialización del diálogo «Auto Declare».

En caso de que la variable a inicializar mediante este cuadro de diálogo sea una instancia de bloque de función con un método FB_Init ampliado, se muestra una tabla adicional encima de la tabla «Initialization Value». Los parámetros FB_Init adicionales se enumeran en esta tabla. El significado y el funcionamiento corresponden esencialmente a la tabla inferior con las siguientes diferencias:

  • Todas las variables deben asignarse con valores de inicialización. De lo contrario, «OK» permanece desactivado.

  • Para los tipos de datos complejos (estructuras, matrices), no se visualiza ningún componente que contengan (el tipo no puede expandirse). En este caso, el tipo complejo debe inicializarse con una variable correspondiente.

Para los parámetros FB_Init configurados de esta forma, se muestra un símbolo correspondiente después del valor de inicialización en el diálogo «Auto Declare».