Símbolo:
Función: Proporciona información sobre la versión del compilador y configura las opciones de compilación de todo el proyecto.
Llame a: Proyecto → Comando Ajustes del proyecto, categoría Opciones de compilación.
Requisito: Un proyecto está abierto.
|
Versión fija |
Muestra la versión del compilador que se utiliza al compilar y al cargar para compilar. Es posible actualizar a la versión más reciente del compilador, pero no es posible restablecer una versión anterior. |
|
Permitir caracteres Unicode para los identificadores |
Desactivado por defecto porque el uso de caracteres Unicode en los nombres de los identificadores no está permitido en la norma CEI. Puede ser necesario para algunas lenguas extranjeras (ejemplo: Lenguas asiáticas) |
|
Sustituir constantes |
En el modo en línea, las constantes se marcan con un símbolo que se antepone al valor en el editor de declaraciones o en la vista de supervisión. En este caso, no es posible acceder, por ejemplo, mediante un operador ADR, forzar y escribir.
|
|
Activar el registro en los puntos de interrupción |
Para los puntos de interrupción definidos como puntos de ejecución, puede crear un texto de mensaje en el cuadro de diálogo Configuración del punto de ejecución. Este texto se imprime en el registro del dispositivo cuando la aplicación se detiene en el punto de ejecución. |
|
Codificación UTF8 para STRING |
El acceso de índice al literal UTF-8 no es aconsejable y, en la mayoría de los casos, provocará errores. Nota: Si no se desea la codificación de todo el proyecto al formato UTF-8, se puede convertir implícitamente un único tipo de variable con un prefijo UTF8#. Codificación UTF-8 sólo para la configuración de todo el proyecto: Se utiliza una codificación UTF-8 si está activada la opción de compilación de todo el proyecto UTF8 encoding for STRING. Las funciones de la biblioteca y los complementos también se orientan según esta configuración. Si utiliza cadenas codificadas en UTF-8, debe asegurarse de que se interpretan correctamente dondequiera que se utilicen. Por ejemplo, una variable de cadena en el servidor OPC se convertirá a UTF-8 antes de ser transferida a un cliente si el ajuste no está seleccionado. Valores como UTF8#'äöü' serían entonces malinterpretados. Pueden surgir problemas similares al mostrar cadenas en la visualización. |
|
Editar definiciones de proyecto |
Abre el cuadro de diálogo Editar definiciones del proyecto. |
|
Número máximo de avisos |
Se refiere a las advertencias que se muestran en la vista de mensajes. Nota: La selección de las advertencias del compilador mostradas se define en el cuadro de diálogo Configuración del proyecto, en la categoría ⮫ Advertencias del compilador. |
|
Añadir proyecto Definir |
Añade una nueva fila a la tabla. Haga doble clic en esta fila para abrir el editor de líneas e introduzca el identificador para la nueva definición del proyecto. La nueva definición del proyecto debe ser un identificador CEI válido. Las definiciones del proyecto son válidas en todo el proyecto y en todas las bibliotecas referidas. No se aplican en las interfaces públicas. |
(por defecto) El valor se carga directamente para cada constante escalar (no para
STRING, ARRAY o estructuras).
: El acceso a constantes es posible, pero prolonga el tiempo de cálculo.