Símbolo:
Función: El cuadro de diálogo contiene opciones para compilar (operación de compilación) el objeto.
Llame a: «Ver Propiedades» comando; menú contextual del objeto en el árbol de dispositivos
|
Nombre |
Descripción |
|---|---|
|
«Excluir de la construcción» |
La entrada del objeto se muestra en fuentes verdes en la vista «Dispositivos» o en la vista «POUs». |
|
«Aplicación externa» «(Enlace tardío en el sistema de ejecución)» |
La longitud máxima de estos nombres de objeto (bloques de función y métodos) es de 64 caracteres. El nombre del objeto se adjunta con |
|
«Activar la llamada al sistema» |
Antecedentes: A diferencia de CODESYS V2.3 Gateway Server, el operador ADR de V3 puede utilizarse con nombres de funciones, nombres de programas, nombres de bloques
de funciones y nombres de métodos. Sustituye al operador PERO: No es posible llamar a punteros de función desde CODESYS. |
|
«Enlace siempre» |
Nota: El pragma |
|
«El compilador define» |
Aquí puede especificar "definiciones" o condiciones para compilar el objeto (compilación
condicional). También puede especificar la expresión Por ejemplo: |
|
«Definiciones adicionales del compilador a partir de la descripción del dispositivo» |
|
|
«Definido en el dispositivo» |
Lista de definiciones del compilador que se originan a partir de la descripción del dispositivo Estas definiciones del compilador se utilizan en la compilación si no aparecen en el campo «Ignored definitions». |
|
«Definiciones ignoradas» |
Lista de definiciones del compilador de la descripción del dispositivo que no se utilizan en la compilación |
![]() |
Copia la definición de compilador seleccionada del campo «Definido en dispositivo» al campo «Definiciones ignoradas» |
![]() |
Mueve la definición de compilador seleccionada del campo «Definiciones ignoradas» al campo «Definido en dispositivo» La definición del compilador se utiliza en la compilación. |
Para más información, consulte: ⮫ «Pragmas condicionales », ⮫ Más información
-
Véase también: ⮫ {atributo 'linkalways'}
: Este objeto y recursivamente sus objetos hijos no se incluyen en la siguiente operación
de compilación.