Función: Este comando abre el cuadro de diálogo predeterminado para guardar un archivo en
el sistema de archivos local. El filtro está configurado en el formato de archivo
CSV. Tras especificar un nombre y una ubicación de almacenamiento, CODESYS guarda la configuración de asignación de E/S en un archivo CSV con el delimitador que se definió como separador de listas (coma o punto y coma)
en la configuración regional de Windows.
Llame a: Menú contextual de un objeto dispositivo en la vista «Dispositivos»
Requisito: Se selecciona un objeto de dispositivo con una configuración de asignación de E/S en el árbol de dispositivos.
Los nombres de parámetros que no son únicos se numeran de forma incremental @<n> en este archivo.
Para más información, consulte: ⮫ «Configuración de dispositivos y asignación de E/S », ⮫ «Vinculación de una entrada de dispositivo con una variable de proyecto existente ("mapeo") », ⮫ «Asignación de una entrada de dispositivo a una variable de proyecto creada recientemente », ⮫ «Vinculación de un dispositivo con una instancia de bloque de funciones », ⮫ «Modificación y fijación de un valor de dirección en el mapa de E/S », ⮫ «Configuración de la actualización de variables de E/S », ⮫ «Monitorización de variables en el mapa de E/S en modo online », ⮫ «Generación de variables implícitas para el forzado de E/S », ⮫ «Asignación de E/S en un cuadro de diálogo para varios dispositivos »