Comando 'Exportar todos los archivos de lista de texto Unicode .txt'Permalink

Símbolo: _cds_icon_export_import_textlists

Función: Este comando exporta todas las listas de texto del proyecto.

Llame a: Menú principal «Lista de textos», menú contextual

Requisito

  • Una lista de texto o una lista de texto global está abierta y activa.

  • La visualización codifica los caracteres de los textos en Unicode.

    • La opción «Usar cadenas Unicode» en el gestor de visualización está activada.

    • Se establece la instrucción del compilador ‎VISU_USEWSTRING‎ en la aplicación. Compruébelo seleccionando el comando «Propiedades» en el menú contextual de la aplicación. A continuación, seleccione la pestaña «Compilar». ‎VISU_USEWSTRING‎ debe introducirse en el campo de entrada para «El compilador define».

CODESYS crea un archivo como texto plano en el formato ‎.txt‎ para cada lista de texto. El nombre de la lista de texto se convierte en el nombre del archivo. El directorio al que se exportan los archivos se establece en «Proyecto  Configuración del proyecto  Visualización», categoría «General» en «Archivos de lista de texto».

Un controlador puede leer y utilizar este formato. Por ejemplo, puede copiar el archivo en un controlador y, mediante una configuración en el gestor de visualización, impedir que las listas de texto se vuelvan a transmitir al cargar la aplicación.

Ver también