Comando "Insertar casilla vacía con EN/ENOPermalink

Símbolo: Kopie von icon_insert_empty_box_eneno.png

Función: El comando inserta una caja vacía con una entrada booleana «Habilitar» y una salida booleana «Habilitar Salida» al final de la red seleccionada.

Llame a: Menú principal «FBD/LD/IL», menú contextual

Requisitos: El editor FBD, el editor IL o el editor LD están activos. Debe seleccionarse una red. No se puede seleccionar ninguna otra casilla.

Si «Enable» tiene el valor ‎FALSE‎ en el momento de la llamada al bloque de funciones, las operaciones definidas en el FB no se ejecutan. En caso contrario, si «Habilitar» tiene el valor ‎TRUE‎, se ejecutan estas operaciones. La salida ENO actúa como repetidor de la entrada EN.

Ver también