Función: Este comando abre el cuadro de diálogo predeterminado para abrir un archivo en el
sistema de archivos local. El filtro se establece en el formato de archivo CSV para importar la configuración de asignación de E/S de un dispositivo desde el archivo
que se exportó previamente mediante el comando «Export mappings to CSV». CODESYS escribe la configuración en el dispositivo seleccionado.
Llame a: Menú contextual de un objeto dispositivo en la vista «Dispositivos»
Requisito: Se abre un proyecto con un dispositivo y una configuración de mapeo de E/S. El dispositivo
coincide con el archivo CSV exportado.




AVISO

Las configuraciones de mapeo de E/S se guardan en archivos CSV con el delimitador que se definió como separador de listas (coma o punto y coma)
en la configuración regional de Windows. Estos archivos pueden editarse manualmente.
Cuando los ficheros se editan manualmente, es imprescindible conservar este formato
para que la importación se realice correctamente.
Nota: Las entradas del archivo a la asignación de E/S del dispositivo se asignan por
el nombre del dispositivo y el nombre del parámetro. Los nombres de parámetros que
no son únicos se numeran de forma incremental @<n> en este archivo.
Los campos sin contenido en el archivo CSV se ignoran en la importación. Para eliminar una entrada existente en la asignación
de E/S mediante la importación, es necesario añadir un espacio en el campo correspondiente
en el archivo CSV.
Para más información, consulte: ⮫ «Configuración de dispositivos y asignación de E/S », ⮫ «Vinculación de una entrada de dispositivo con una variable de proyecto existente ("mapeo") », ⮫ «Asignación de una entrada de dispositivo a una variable de proyecto creada recientemente », ⮫ «Vinculación de un dispositivo con una instancia de bloque de funciones », ⮫ «Modificación y fijación de un valor de dirección en el mapa de E/S », ⮫ «Configuración de la actualización de variables de E/S », ⮫ «Monitorización de variables en el mapa de E/S en modo online », ⮫ «Generación de variables implícitas para el forzado de E/S », ⮫ «Asignación de E/S en un cuadro de diálogo para varios dispositivos »