Función: El comando abre el diálogo «Propiedades» para la biblioteca seleccionada en el Gestor de bibliotecas.
Llame a
-
Barra de menús: «Biblioteca»
-
Menú contextual de la biblioteca seleccionada
-
Símbolo
en la barra de herramientas del Administrador de bibliotecas
Requisito: Se selecciona una biblioteca.




AVISO

Este diálogo está destinado a los desarrolladores de bibliotecas. Utilícelo sólo si tiene profundos conocimientos de referenciación en bibliotecas. Además, siga las directrices para desarrolladores de bibliotecas.
Diálogo "Propiedades
|
«Espacio de nombres» |
Espacio de nombres de la biblioteca seleccionada. Por defecto, es idéntico al nombre de la biblioteca, a menos que se haya definido explícitamente en la información del proyecto al crear la biblioteca. Puede cambiar el espacio de nombres del proyecto abierto. Por ejemplo: |
|
«Por defecto»: |
Biblioteca que activa el marcador de posición cuando no hay ningún otro activador definido o posible. Requisito: La biblioteca seleccionada es un marcador de posición de biblioteca y, por lo tanto, el ajuste está disponible. Nota: Para la versión del compilador 3.5.8.0 y superiores, la siguiente declaración se aplica en el caso de marcadores de posición de biblioteca con una resolución en la descripción del dispositivo que se encuentran en el Gestor de Bibliotecas de la vista «POUs». Este marcador de posición siempre se resuelve automáticamente según la descripción del dispositivo que compila la aplicación. |
Si la biblioteca seleccionada se desarrolla de acuerdo con las "Directrices para el desarrollo de bibliotecas", no le recomendamos que modifique los siguientes ajustes.
|
Selección de la restricción de versión Requisito: Los ajustes sólo están disponibles si la biblioteca seleccionada es no un marcador de posición de biblioteca. Nota: Las bibliotecas de contenedores e interfaces se crean automáticamente con referencias a bibliotecas con restricción de versión. En la medida de lo posible, no cree bibliotecas que incluyan referencias a bibliotecas con restricción de versión. De lo contrario, se hace referencia a las bibliotecas mediante marcadores de posición. Edite una resolución de marcador de posición en el cuadro de diálogo «Marcadores de posición». |
|
|
«Versión exacta» |
Nota: Esta opción es muy recomendable para las bibliotecas contenedoras, y suele estar preestablecida para este tipo de bibliotecas. |
|
«Siempre la versión más reciente» |
Nota: Si se dispone de una versión más reciente de la biblioteca, los POU de la biblioteca que se utilicen realmente pueden cambiar. Esta opción es muy recomendable para las bibliotecas de interfaz, y suele estar preestablecida para este tipo de bibliotecas. |
|
«Permitir sólo el acceso cualificado a todos los identificadores» |
|
|
«Cuando se hace referencia al proyecto actual como biblioteca en otro proyecto » |
Nota: Cambiar los siguientes ajustes sólo tiene sentido si ha creado una biblioteca con su proyecto y, por lo tanto, ha abierto un proyecto de biblioteca. De este modo, se hace referencia a la biblioteca seleccionada en la nueva biblioteca. |
|
«Hacer visibles todos los símbolos IEC en el proyecto si es esta referencia se integraron directamente aquí.» |
Requisito: Se crea un proyecto contenedor con un proyecto de biblioteca. Una biblioteca contenedora no implementa sus propios POUs, sino que hace referencia exclusivamente a otras bibliotecas. Agrupa bibliotecas. Una biblioteca contenedora puede emplearse con sensatez para agrupar varias bibliotecas (en una referencia) en un proyecto. Esta opción debe activarse para cada referencia de biblioteca. Acceso simbólico a los POU de la biblioteca:
Requisito: No se crea ningún proyecto contenedor con un proyecto de biblioteca. |
|
«No mostrar esta referencia en el árbol de dependencias.» |
Advertencia: Si se producen errores de compilación debidos a errores ocultos de la biblioteca, puede resultar difícil detectarlos.
|
|
«Opcional (si falta la biblioteca, no se notificará ningún error).» |
|
: (seleccionado de la lista desplegable) La versión se integra en el proyecto.
: Las POUs (y variables) de la biblioteca se llaman en el proyecto sólo con rutas
de espacio de nombres antepuestas.
: Se accede al contenido de la biblioteca referenciada de forma única mediante el
espacio de nombres. El nombre de la ruta se compone del nombre de la biblioteca y
del nombre único (referencia de la biblioteca), y se antepone al nombre del POU.