Función: El comando abre la vista «Online Change Memory Reserve».
Llame a: «Ver el menú»
En la vista, las reservas de memoria se configuran para los bloques de función durante el cambio en línea.
|
«Escanear aplicación» |
|
|
Cuadro de lista con las aplicaciones del proyecto abierto |
Selección de la aplicación cuyos bloques de función deben visualizarse y/o editarse en esta vista |
|
«Todos» |
Se muestran todos los bloques funcionales de la aplicación seleccionada. |
|
«Piscina» |
Todos los bloques de función de la vista «POUs» que se muestran están referenciados en la aplicación. |
|
«Sin reserva de memoria» |
Se muestran todos los bloques de funciones con una reserva de memoria de 0 bytes. |
|
«<reserva de memoria> bytes» |
Visualización de todos los bloques de función con el número de bytes definido en «Reserva de memoria» |
|
Información sobre los bloques de funciones La multiselección también es posible al seleccionar un POU para la configuración de la reserva de memoria. |
|
|
«Bloque de funciones» |
Nombre del bloque de funciones |
|
«Talla» |
Tamaño del bloque de funciones Tamaño de una instancia de un bloque de funciones Especificado en bytes |
|
«Recuento de instancias» |
Número de instancias de un bloque de función en el proyecto |
|
«Reserva de memoria» |
Visualización de la reserva de memoria para cada instancia del bloque de funciones |
|
«Memoria adicional para todas las instancias» |
Producto de «Recuento de instancias» y «Reserva de memoria» |
|
«Tamaño restante de la reserva de memoria» |
Número de bytes disponibles como reserva |
|
«Reserva de memoria (en bytes)» |
Campo de entrada para la reserva de memoria del bloque de funciones seleccionado Especificado en bytes Requisito: La aplicación aún no existe en el controlador o ha pulsado el botón «Habilitar» en el área «Habilitar edición» para permitir que se modifique la reserva de memoria. |
|
«Solicitud de selección» |
La reserva de memoria «(en bytes)» se asigna al bloque de función y la columna «Reserva de memoria» se actualiza. En la multiselección, el valor especificado se asigna a cada bloque de funciones. Para actualizar las columnas «Tamaño», «Recuento de instancias», «Memoria adicional para todas las instancias», y «Tamaño restante de la reserva de memoria», haga clic en «Construir Construir», y finalmente haga clic en el botón «Escanear aplicación». |
|
«Editar» |
El campo «Reserva de memoria (en bytes)» es editable. Este botón se modifica en «Editable». |
|
«Nº de FBs» |
Número total de bloques de funciones en la aplicación |
|
«Memoria adicional utilizada por todas las instancias» |
Suma de las reservas de memoria de todas las instancias de bloques funcionales de la aplicación. Especificado en bytes |
Para más información, consulte: ⮫ «Configuración de la reserva de memoria para un cambio en línea »