Comando: Modo Online Config Permalink

Función: Este comando permite activar y desactivar el modo de configuración en línea. Al encenderse, establece una conexión con el PLC y descarga en el PLC una aplicación «HiddenOnlineConfigModeApp» creada implícitamente. Dependiendo del dispositivo, CODESYS pasa al modo de configuración en línea simple o se abre un cuadro de diálogo para seleccionar entre el modo de configuración en línea simple y avanzado.

Llame a: Menú contextual del objeto PLC en el árbol de dispositivos

Requisito: Los ajustes de comunicación del dispositivo PLC son correctos.

Modo de configuración en línea sencillo

El comando crea la aplicación implícita ‎HiddenOnlineConfigModeApp‎ y la descarga en el controlador. La aplicación inicializa automáticamente todas las entradas y salidas del controlador una vez. Después puedes acceder a las E/S de la siguiente manera:

  • E/S de lectura

  • Salidas de escritura

  • Diagnóstico (en el árbol de dispositivos y en la pestaña «Estado» del editor de dispositivos)

  • Exploración (del hardware actual)

  • Funciones interactivas en línea, si están disponibles (por ejemplo, escribir mensajes asíncronos).

Modo de configuración avanzada en línea (modo de parámetros)

Si ya existen aplicaciones en el PLC y el controlador las soporta, el comando abre primero el diálogo «Devices», que muestra las aplicaciones existentes en el controlador. En este cuadro de diálogo, puede hacer clic en el botón «Parameter Mode» para conectarse al PLC y, a continuación, acceder a los valores de los parámetros del dispositivo sin tener que iniciar sesión con una aplicación real.

Escribir y forzar en la asignación de E/S

Escribir y forzar en la asignación de E/S

En el modo de configuración online, la escritura y forzado de valores en la pestaña «I/O Mapping» funciona de forma diferente que en el modo online real. Las salidas se escriben inmediatamente después de la inserción en la tabla. No existe la columna «Valor preparado», pero los valores iniciales pueden modificarse directamente tras hacer doble clic en la columna «Valor actual».