Función: Los comandos ponen el controlador en un estado que impide cambios accidentales en el proyecto.
Llame a: Barra de menús: «En línea Modo de funcionamiento»
Puede utilizar estos comandos, por ejemplo, para bloquear el estado de un controlador con el fin de evitar que el controlador cambie a otro estado mientras programa otro controlador.
Una vez finalizada la programación, el regulador debe pasar a un estado definido y visible desde el exterior que se configure exactamente igual tras el reinicio.
Los símbolos
,
, y
de la barra de estado indican el modo de funcionamiento actual. Al hacer doble clic
en uno de estos símbolos, se abre una ventana de ayuda.
Si es compatible con el controlador, puede cambiar el controlador a los siguientes modos de funcionamiento:
-
«Depurar»: Sin restricciones -
«Bloqueado»: El estado actual de depuración está bloqueado en la aplicación. No se pueden establecer
puntos de interrupción adicionales ni forzar variables adicionales. La escritura de
variables sigue siendo posible y los puntos de interrupción ya establecidos permanecen
activos.Sólo se conserva el estado "RUN" de una aplicación en el modo de funcionamiento
«Locked» aunque se reinicie el controlador.Con este modo de funcionamiento, un desarrollador puede impedir que él mismo u otro desarrollador modifique la aplicación en el controlador, por ejemplo, estableciendo o eliminando un punto de interrupción, forzando o realizando cambios en el sistema de archivos. Este modo de funcionamiento es útil para evitar una descarga a un controlador incorrecto cuando, por ejemplo, se programan varios controladores de una planta.
-
«Operativo»: Este modo de funcionamiento garantiza que el controlador vuelva a cargar las mismas aplicaciones después de un reinicio y que ya no estén activas las funciones de depuración. El modo de funcionamiento se establece cuando un controlador está completamente programado y debe ser aceptado o ya lo está.
Condiciones para activar el modo «Operativo»
-
En el controlador debe existir una aplicación de arranque para cada aplicación.
-
No debe haber ningún punto de interrupción activo.
-
Todas las aplicaciones deben estar en funcionamiento.
-
No deben existir valores forzados.
-
Además, el dispositivo puede definir más restricciones propias.
-
Los modos operativos «Bloqueado» y «Operativo» se diferencian en los casos de uso y en los requisitos para activar el modo operativo. Sin embargo, para ambos modos de funcionamiento, el sistema de ejecución impide las siguientes acciones:
-
En relación con la solicitud
-
Descarga de una solicitud
-
Cambio en línea
-
Variables de fuerza
-
Establecer puntos de interrupción
-
Detener la aplicación
-
Restablecer aplicación
-
Iniciar solicitud
-
Eliminar aplicación
-
-
En relación con la transferencia de archivos del controlador
-
Descarga de un archivo en el controlador
-
Borrar un fichero en el controlador
-
Cambiar el nombre de un archivo en el controlador
-
Crear un directorio en el controlador
-
Borrar un directorio en el controlador
-
Renombrar un directorio en el controlador
-
No se puede cambiar el modo de funcionamiento entre «Bloqueado» y «Operativo».