Comando 'Reemplazar', 'Reemplazar en proyecto'Permalink

Símbolo _cds_icon_replace; atajo de teclado: [Ctrl]+[H]

Símbolo _cds_icon_replace_in_project, método abreviado de teclado [Ctrl]+[Mayús]+[H]

Función: Estos comandos escanean el proyecto o partes del mismo en busca de una cadena de caracteres especificada y la sustituyen.

Llame a: Barra de menús: «Editar  Buscar Reemplazar»

Requisito: La solicitud se presenta en línea.

Este comando abre el diálogo «Replace» donde se especifican las cadenas de caracteres de búsqueda y reemplazo y se definen las opciones de búsqueda.

Tab. 624: Además de las opciones del cuadro de diálogo «Search», es posible realizar los siguientes ajustes:

«Sustituir por»

Campo de entrada para la nueva cadena de caracteres.

«Sustituir»

Cada cadena encontrada a continuación se resalta en el editor y se sustituye (sustitución paso a paso).

«Sustituir todo»

Todas las cadenas encontradas se sustituyen a la vez sin que aparezcan en los editores.

«Dejar abiertos los objetos modificados tras "Sustituir todo"»

Los editores de los objetos encontrados siguen abiertos.

No es posible la sustitución en las bibliotecas referenciadas.