Comando "Guardar proyecto como biblioteca compiladaPermalink

Función: El comando guarda un proyecto de biblioteca de forma encriptada.

Llame a: Barra de menús: «Archivo»

Este comando abre el cuadro de diálogo predeterminado para guardar un archivo en el sistema de archivos. El tipo de archivo «Compilado CODESYS Bibliotecas» ya está preestablecido. La extensión del archivo es ‎.compiled-library-v3‎ o ‎.compiled-library‎ (CODESYS < SP15). En este formato, el código fuente de la biblioteca POU no es visible cuando la biblioteca se utiliza en un proyecto.

Si la opción «Exigir la firma de las bibliotecas compiladas» está seleccionada en la vista «Pantalla de seguridad» de la pestaña «Usuario», un proyecto de biblioteca deberá contar con una firma basada en un certificado digital cuando se guarde. Cuando se dispone de un certificado adecuado, se proporciona en la pantalla de seguridad en la pestaña «Usuario» en la sección «Firma digital». En «Información del proyecto», en la pestaña «Resumen», se establece por defecto una «Compatibilidad de biblioteca» con una versión CODESYS >= V3 SP15. En este caso, el archivo del proyecto se guarda con la extensión de archivo ‎.compiled-library-v3‎ cuando se guarda como biblioteca compilada y firmada. Si todavía no ha especificado un certificado válido adecuado para su perfil de usuario en la pantalla de seguridad , a continuación se abrirá un cuadro de diálogo para que lo haga. Después, puedes volver a ejecutar el comando de guardar.

En todos los demás aspectos, los archivos de biblioteca compilados se comportan igual que los archivos de ‎*.library‎ y, por tanto, pueden instalarse y referenciarse siguiendo los mismos pasos.

Recomendamos el uso de bibliotecas compiladas firmadas con certificados. Además de proteger el código fuente y el uso no autorizado de una biblioteca, también se utiliza menos memoria, lo que se traduce en tiempos de carga más cortos.

Si dispone de los archivos de ayuda correspondientes con traducciones, a partir de CODESYS V3 SP15 podrá ampliar la documentación de la biblioteca con la traducción a otros idiomas. Esto se hace de la siguiente manera:

Coloque los archivos creados para los nuevos idiomas ‎__lmd__<language>.aux‎ en un directorio ‎<library name>.lmd‎ paralelo al proyecto de biblioteca ‎<library name>.compiled-library-v3‎. Si los archivos son correctos, se incluirán en el archivo de biblioteca compilada al guardar el proyecto de biblioteca mediante el comando «Save Project as Compiled Library».

Por ejemplo: El directorio ‎standard.lmd‎ existe paralelamente al archivo de la biblioteca ‎standard.compiled-library-v3‎ y contiene el archivo ‎__lmd__fr.aux‎ con la traducción al francés de la documentación de la biblioteca. Una vez guardada la biblioteca compilada, la versión francesa de la documentación también está disponible en el Gestor de bibliotecas.