Comando "Escanear dispositivosPermalink

Función: Este comando establece una breve conexión con el hardware y determina los dispositivos de la red. A continuación, puede adoptar los dispositivos encontrados en el árbol de dispositivos de su proyecto.

Llame a: Menú principal «Proyecto», menú contextual de un objeto de dispositivo en el árbol de dispositivos.

Requisito: Los ajustes para la comunicación con el dispositivo de control son correctos. La pasarela y el PLC están funcionando. El dispositivo admite la función de escaneado.

Para utilizar la función de escaneado, debe iniciar sesión una vez para cargar la biblioteca en el controlador.

El comando se refiere al controlador maestro seleccionado en el árbol de dispositivos. Por ejemplo, se puede seleccionar un controlador PROFINET IO ya insertado y utilizar el comando para determinar los dispositivos de E/S y los módulos de E/S asignados al mismo.

Tras el escaneado, aparece el cuadro de diálogo «Scan for Devices» con los resultados.

Diálogo "Escanear dispositivos

Tab. 641: «Dispositivos escaneados»

«Nombre del dispositivo, Tipo de dispositivo, Dirección, Nombre de la estación, etc.»

Datos sobre el dispositivo escaneado en función del tipo de red.

Al cambiar un valor en la lista de dispositivos escaneados, el valor se muestra en cursiva. Esto indica que el nuevo valor se ha cambiado en el editor en CODESYS, pero no en el dispositivo. Cuando se descarga el valor en el dispositivo, se muestra normalmente.

Los valores que indican diferencias entre el proyecto y el dispositivo escaneado se muestran en naranja.

Si hay varias descripciones disponibles para el dispositivo escaneado, el nombre se muestra en negrita. La selección de la descripción del dispositivo correspondiente se resuelve de forma diferente para los distintos buses de campo. Para obtener información más detallada, consulte los capítulos correspondientes al bus de campo.

Si no se puede encontrar una descripción del dispositivo, se muestra el siguiente mensaje: "¡Atención! El dispositivo no se encontró en el repositorio". Dependiendo del sistema de bus, se muestra información adicional, como el número de fabricante y el número de producto. El dispositivo no puede insertarse en el proyecto sin la descripción del dispositivo instalado.

«Mostrar diferencias con el proyecto»

_cds_icon_option_activated: La tabla del cuadro de diálogo también muestra los dispositivos adicionales configurados (en el árbol de dispositivos del proyecto).

_cds_icon_option_deactivated: La tabla muestra todos los dispositivos escaneados. Los dispositivos configurados no se muestran.

«Buscar dispositivos»

Inicia una nueva búsqueda.

«Copiar todos los dispositivos al proyecto»

El dispositivo seleccionado en la tabla se inserta en el árbol de dispositivos del proyecto. Si no se selecciona nada, se mostrarán todos los dispositivos escaneados.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Si inserta dispositivos, que están disponibles en el árbol de dispositivos, en el árbol de dispositivos con «Copiar todos los dispositivos en el proyecto», debe tener en cuenta lo siguiente. Los datos de las pestañas «Process Data» y «<...> I/O Mapping» de los dispositivos existentes pueden sobrescribirse con los datos de los dispositivos insertados recientemente.

Tab. 642: «Dispositivos configurados»

Esta parte del diálogo sólo es visible cuando se selecciona la opción «Mostrar diferencias al proyecto».

Las diferencias entre los dispositivos escaneados y los configurados están codificadas por colores. Los dispositivos que aparecen en verde son idénticos en ambos lados. Los dispositivos que aparecen en rojo sólo están disponibles en la vista de los dispositivos escaneados o configurados.

_cds_icon_scan_copy_before

Si ha seleccionado un dispositivo en ambas vistas, los dispositivos escaneados se insertan encima del dispositivo configurado seleccionado.

_cds_icon_scan_copy_below

Si ha seleccionado un dispositivo en ambas vistas, los dispositivos escaneados se insertan debajo del dispositivo configurado seleccionado.

_cds_icon_scan_change_device

Si ha seleccionado un dispositivo en ambas vistas, los dispositivos configurados se sustituyen por el dispositivo escaneado seleccionado.

_cds_icon_scan_copy_all

Todos los dispositivos escaneados se copian en el proyecto.

_cds_icon_scan_delete

Elimina el dispositivo configurado seleccionado.