Comando: AutoFit Permalink

Símbolo: _cds_icon_trace_auto_fit.png

Función: Cuando se llama a este comando, el eje Y del diagrama de trazado se escala automáticamente para que todos los gráficos se muestren después de forma óptima. Los valores Y se ajustan al área visible del diagrama. A continuación, el comando se muestra como seleccionado en el menú (comando con una marca de verificación).

Llame a: «Menú Trace»; menú contextual

Requisito: El rastreo está en marcha. Para ello, previamente habrá creado una traza, especificado una escala fija para el eje Y y ejecutado el comando «Descargar traza».

El comando se puede alternar. Al hacer clic en el comando activado del menú, la visualización que se ajustaba automáticamente al eje Y vuelve a la visualización fija configurada anteriormente.

Función: Cuando se llama a este comando, el eje Y del diagrama de trazado se escala automáticamente para que todos los gráficos se muestren después de forma óptima. Los valores Y se ajustan al área visible del diagrama. A continuación, el comando se muestra como seleccionado en el menú (comando con una marca de verificación).

Trazado en una pantalla monocanal

Cuando todas las variables de la traza se muestran en un diagrama, la traza está en visualización monocanal.

Seguimiento en una pantalla multicanal

Cuando las variables de traza se muestran en varios diagramas, la traza está en visualización multicanal.

Para más información, consulte: ⮫ «Diálogo: Configuración de rastreo » y ⮫ «Navegación por los datos de rastreo »