Comando 'Export Symbolic Trace Config' (Exportar configuración de traza simbólica)Permalink

Función: Este comando exporta una configuración de rastreo a un archivo ‎traceconfig‎.

Llame a: Menú principal «Trace», o menú contextual.

Requisito: La aplicación de origen incluye una configuración de símbolos que define las variables de traza configuradas como símbolos. El acceso a las variables IEC en las que se registraron los datos es, por tanto, simbólico. A continuación, puede utilizar la configuración de rastreo para varias aplicaciones similares.

Utilización del fichero de configuración

Puede transferir este archivo a cualquier sistema de ejecución. En tiempo de ejecución, su componente de sistema en tiempo de ejecución ‎CmpTraceMgr‎ puede acceder y realizar el registro de datos. El archivo de configuración también incluye información sobre el contexto de la aplicación, además de los datos de configuración.

El archivo de configuración define el siguiente contexto:

  • Nombre de la aplicación

  • Nombre del rastro

  • Nombre de la tarea

La aplicación que se ejecuta en tiempo de ejecución debe cumplir las siguientes condiciones:

  • La aplicación tiene el mismo nombre que la aplicación de origen.

  • La traza que se configura en la aplicación tiene la misma que la traza que se configura en la aplicación origen

  • La tarea que se ejecuta en el registro de datos tiene el mismo nombre que la tarea configurada en la aplicación de origen.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

La configuración no se carga automáticamente. Debe ejecutar el comando explícitamente.

Puede proceder del siguiente modo:

  • Acceda al gestor de trazas mediante programación a través de código IEC utilizando interfaces de biblioteca.

  • Registrar el archivo de configuración con el gestor de trazas. A continuación, el gestor de trazas carga el archivo de configuración cuando se inicia la aplicación.

Para más información sobre la funcionalidad del gestor de trazas, consulte "Trace Manager Runtime System Component Description".

Archivo de configuración de ejemplo

Archivo de configuración ‎Trace_Trigger.traceconfig‎

[key]; [value]
Version; 0x03050000
Name; Application.Trace_Trigger
ApplicationName; Application
ApplicationDataGuid; 00000000-0000-0000-0000-000000000000
IecTaskName; MainTask
Comment; 
Trigger.Flags; 5
Trigger.Edge; 2
Trigger.Position; 0
Trigger.UpdatesAfterTrigger; 50
Trigger.Variable.Name; PLC_PRG.B.OUT
Trigger.Variable.AddrFlags; 0x00000101
Trigger.Variable.Class; 0
Trigger.Variable.Size; 1
Trigger.Level; 
Condition.Name; 
Condition.AddrFlags; 0x00000000
Condition.Class; 0
Condition.Size; 0
EveryNCycles; 1
BufferEntries; 100
Flags; 16
0.Variable; PLC_PRG.S5.OUT
0.Address.AddrFlags; 0x00000101
0.Class; 7
0.Size; 2
0.GraphColor; 4278190335
0.GraphType; 3
0.MinWarningColor; 4278190080
0.MaxWarningColor; 4294901760
0.CriticalLowerLimit; 0
0.CriticalUpperLimit; 0
0.ActivateMinWarning; 0
0.ActivateMaxWarning; 0
0.YAxis; 0
0.Data; 
1.Variable; PLC_PRG.B.OUT
1.Address.AddrFlags; 0x00000101
1.Class; 0
1.Size; 1
1.GraphColor; 4278222848
1.GraphType; 1
1.MinWarningColor; 4278190080
1.MaxWarningColor; 4294901760
1.CriticalLowerLimit; 0
1.CriticalUpperLimit; 0
1.ActivateMinWarning; 0
1.ActivateMaxWarning; 0
1.YAxis; 0
1.Data; 

Ver también