Comando "Actualizar dispositivoPermalink

Función: Al igual que el comando «Añadir dispositivo», este comando abre el cuadro de diálogo «Añadir dispositivo» para la selección de un objeto dispositivo. Este objeto se inserta en el árbol de dispositivos en lugar del objeto actualmente seleccionado.

Llame a: Menú contextual de un objeto de dispositivo en el árbol de dispositivos.

Requisito: Se selecciona un objeto en el árbol de dispositivos bajo el que se puede insertar un objeto de dispositivo.

Con este comando puede insertar una versión diferente de un dispositivo o un tipo diferente de dispositivo en lugar del anterior.

El nombre simbólico del dispositivo utilizado en el árbol de dispositivos se mantiene, pero el tipo de dispositivo especificado entre paréntesis detrás de él cambia si se ha seleccionado un tipo diferente. Así, si sólo se modifica la versión del dispositivo, la entrada del objeto aparece sin cambios.

Si el tipo de dispositivo no cambia, se mantiene el árbol de configuración sangrado bajo la entrada del dispositivo en cuestión. En este caso, los ajustes de configuración también siguen siendo los mismos. Las incoherencias en la configuración resultantes de la actualización del dispositivo son notificadas por CODESYS en la siguiente compilación de la aplicación. Esto también afecta a las bibliotecas insertadas implícitamente, que CODESYS no elimina en consecuencia durante una actualización del dispositivo.