Comando "Cargar recetas del dispositivoPermalink

Símbolo: _cds_icon_load_recipes_from_device

Función: Este comando inicia la sincronización de las recetas de la definición de receta abierta en el proyecto y las recetas ubicadas en el dispositivo en forma de archivos de recetas.

Llame a: Barra de menús: «Recetas».

Requisito: La aplicación está en modo en línea y hay una definición de receta abierta en el editor.

En detalle, la sincronización se describe como sigue:

  • Los valores actuales de las variables de las recetas situadas en el proyecto se sobrescriben con los valores de las recetas del controlador. Como resultado, es probable que haya un cambio en línea en el próximo inicio de sesión.

  • Si las variables de receta están definidas en los archivos de receta en el controlador, y las variables de receta faltan en la definición de receta del proyecto, entonces estas variables se ignoran en el momento de la descarga. Antes de eso, aparece un mensaje para cada archivo de receta relativo a las variables en cuestión.

  • Si faltan variables de receta en los archivos de receta del controlador, y estas variables de receta están incluidas en la definición de receta del proyecto, entonces aparece un mensaje para cada archivo de receta con las variables en cuestión.

  • Si se han creado más recetas para estas variables en el controlador, entonces se añaden a la definición de la receta en el proyecto.