El editor de declaraciones se utiliza para declarar variables en las listas de variables y POUs.
El editor de declaraciones ofrece dos vistas posibles: vista textual
y vista tabular
.
En el cuadro de diálogo «Herramientas Opciones Editor de declaraciones», se define si sólo está disponible la vista textual o sólo la vista tabular, o si se puede cambiar entre ambas vistas mediante los botones situados a la derecha de la vista del editor.
Si el editor de declaraciones se utiliza junto con un editor de lenguajes de programación, aparece como la parte de declaraciones en la parte superior de la ventana de un POU.