Declarar variables globales disponibles en la aplicación Permalink

Requisito: Un proyecto está abierto.

  1. En el árbol de dispositivos de su proyecto, seleccione la aplicación en la que deben ser válidas las variables globales.

  2. En el menú contextual, haga clic en «Añadir objeto  Lista global de variables».

    CODESYS inserta el «GVL» en el árbol de dispositivos bajo la aplicación y lo abre en el editor.

  3. Haga clic en «Editar  Autodeclarar».

    En .

  4. En el cuadro de lista «Scope», seleccione la entrada «VAR_GLOBAL».

  5. En el campo «Nombre», introduzca un nombre para la variable global.

  6. Seleccione un tipo de datos en el cuadro de lista «Tipo de datos».

  7. Si su variable debe tener un valor de inicialización distinto del valor de inicialización estándar, haga clic en _cds_icon_input_assistent.png junto al campo «Valor de inicialización».

    Se abre el cuadro de diálogo «Valor de inicialización».

  8. Haga doble clic en el campo «Valor de inicialización» de su variable e introduzca el valor válido deseado.

  9. Haga clic en «OK».

    El valor de inicialización se muestra en el diálogo «Declare Variable».

  10. Active una de las banderas si es necesario.

  11. Confirme sus entradas pulsando el botón «OK».

    CODESYS inserta la variable declarada en la GVL.

    La variable global está disponible en la aplicación total de su proyecto.