Dispositivos de bus de campo y controladores de E/S Permalink

La base técnica de cada dispositivo de bus de campo, que se configura en el árbol de dispositivos, es el controlador de E/S.

El driver de E/S es el enlace entre la pila de bus de campo, la aplicación IEC y el IDE. El controlador configura la pila del bus de campo a partir de los datos de la configuración del dispositivo. Muestra el diagnóstico, proporciona una API para la aplicación IEC y es responsable de la asignación de E/S (véase el capítulo "Asignación de E/S").

Este capítulo proporciona una breve visión general de la funcionalidad básica de los dispositivos controladores de E/S, sin discutir los detalles de sistemas de bus específicos. Además, se ofrecen algunas recomendaciones para la configuración.

Tarea de ciclo de bus

La tarea de ciclo de bus es la tarea IEC en cuyo contexto se ejecuta el controlador de E/S. Algunos controladores de E/S utilizan varias tareas: normalmente una tarea crítica en tiempo real (con prioridad alta), que se utiliza para la transferencia de datos de E/S, y otra tarea con prioridad baja para tareas como la evaluación de diagnósticos y la ejecución de servicios acíclicos del sistema de bus.

Con los sistemas de bus críticos en tiempo real, hay que asegurarse de que no se ejecuten operaciones en el contexto de esta tarea de bus que interrumpan el reloj del bus debido al tiempo de ejecución.

La tarea de bus puede configurarse en el diálogo de asignación de E/S del dispositivo controlador de E/S. Tenga en cuenta que los ajustes del dispositivo padre se heredan por defecto. Si este dispositivo es el PLC, se aplica su configuración de PLC en la tarea de ciclo de bus.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Si no se establece este ajuste, se utilizará la tarea con el tiempo de ciclo más corto. De este modo, un controlador de E/S en tiempo no real puede ejecutarse involuntariamente en el contexto de tarea de un controlador crítico en tiempo real, interrumpiendo así su comunicación. Para diagnosticar estos problemas de comunicación, se recomienda comprobar la supervisión de tareas.

Asignación de E/S

Una función esencial de un controlador de E/S es actualizar la asignación de E/S. Esto significa la asignación de los datos de E/S del sistema de bus a variables de la aplicación IEC (y viceversa).

Los datos de entrada/salida se mapean cíclicamente mediante operaciones de copia y conversión en ambas direcciones desde la imagen de memoria interna del sistema de bus a variables IEC asignadas a direcciones %I y %Q.

Para el controlador de E/S, no hay diferencia interna si se usan nombres simbólicos o acceso "directo" a las direcciones %I y %Q para este mapeo de E/S. Para facilitar el mantenimiento de la aplicación, se recomienda utilizar siempre nombres de variables descriptivos (ejemplo: variable "TemperatureReactor" en lugar de acceso "%IW117").

La actualización del mapeado de E/S puede configurarse con «Actualizar siempre variables» (globalmente en «Configuración del PLC» o individualmente para cada dispositivo en el diálogo de mapeado de E/S):

  • Discapacitados:

    Sólo se mapean los datos de E/S utilizados en la aplicación.

    Esto puede mejorar el rendimiento al evitar las operaciones de copia, pero puede causar confusión si no se actualizan los datos de E/S en el cuadro de diálogo de asignación de E/S (los valores aparecen en gris). Esta configuración se recomienda para una aplicación cuyo desarrollo haya finalizado.

  • Activado 1:

    Todos los datos están actualizados.

  • Activado 2:

    IMPORTANTE:

    La disponibilidad de esta opción depende de la descripción del dispositivo.

    Precaución: Sólo para uso productivo en casos especiales.

    Como resultado, pueden producirse datos de E/S inconsistentes, ya que la tarea de ciclo de bus lee/escribe estos datos mientras el código de aplicación los utiliza en otras tareas.

Coherencia de los datos de E/S

El sistema de programación permite que la aplicación IEC utilice múltiples tareas ejecutadas en paralelo (para visualización, buses de campo u otros POU). El código de aplicación puede acceder a los datos de E/S desde el contexto de estas tareas a través de las variables IEC asignadas. Al acceder a los mismos datos desde diferentes tareas, podrían producirse datos incoherentes o corruptos (por ejemplo, debido a un acceso de escritura interrumpido).

El controlador de E/S garantiza la coherencia de los datos proporcionando a cada tarea que ejecuta un ciclo de tareas una asignación coherente -una instantánea, por así decirlo- de todos los datos de E/S utilizados.

Por lo tanto, un código como el del siguiente ejemplo no puede causar problemas: (Nota "DIV por CERO")

IF(inputData <> 0) THEN              // inputData is mapped to %I
    x := y / inputData;              // This will never result in DIV_BY_ZERO Exception
END_IF                               // inputData is not updated by bus cycle during execution of POU
AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Con la opción «Actualizar siempre variables» establecida en «Habilitado 2 - siempre en tarea de ciclo de bus», este mecanismo se anula. En consecuencia, el código de la aplicación debe tenerlo en cuenta.

Servicios

Además de la funcionalidad básica, algunos controladores de E/S proporcionan servicios que pueden ser llamados desde el IDE, como la función de escaneo de dispositivos o la configuración de direcciones de dispositivos.

Recomendaciones generales

Ajustes:

  • «Configuración del PLC»: _cds_icon_option_activated.png Actualizaciones de E/S en parada:

    El ciclo del bus continúa incluso cuando la aplicación está detenida, por ejemplo, cuando la aplicación está en un punto de interrupción de depuración. De este modo, la comunicación con los dispositivos de campo se mantiene y puede continuar inmediatamente sin interrupción.

  • «Configuración del PLC»: «Actualizar siempre variables» se establece en «Habilitado 1 - utilizar tarea de ciclo de bus si no se utiliza en ninguna tarea»:

    Durante el desarrollo de la aplicación, es útil ver los valores de todos los datos de E/S.

Configuración de tareas:

  • Especialmente para sistemas de bus de campo críticos en tiempo real, como Profinet, EtherCAT o CAN, que dependen del mantenimiento de un reloj de envío/recepción exacto, se recomienda utilizar una tarea de ciclo de bus independiente con alta prioridad. Para las tareas menos críticas en tiempo real (por ejemplo, la visualización) debe seleccionarse una prioridad significativamente menor que para la tarea de ciclo de bus.

  • Para lograr el máximo rendimiento de E/S con el menor desplazamiento posible, se pueden ejecutar POU independientes en la tarea de bus del sistema de bus de campo. Sin embargo, éstos tienen que cumplir los requisitos de tiempo real: por ejemplo, no pueden ejecutarse funciones de acceso a archivos o de bloqueo de sockets, sino, por ejemplo, sólo el cálculo de los datos de salida.

Múltiples controladores y tareas de E/S (solución de problemas)

Si el acceso consistente a los datos de E/S desde múltiples tareas y posiblemente a través de múltiples instancias de controladores de E/S tiene que ser sincronizado, entonces la interferencia recíproca no deseada entre el bus y la tarea de aplicación puede ocurrir bajo ciertas circunstancias.

Este es el caso, por ejemplo, cuando la carga general del sistema es alta o cuando los datos de E/S del sistema de bus de campo crítico en tiempo real se utilizan junto con datos de E/S de un sistema de bus local lento y bloqueante en la misma tarea.

Por lo tanto, en caso de interferencias inesperadas de la comunicación, con los buses de campo especialmente críticos para el tiempo real (EtherCAT, Profinet, CAN), la supervisión de la tarea debe examinarse en primer lugar para detectar fluctuaciones muy grandes o valores atípicos en el tiempo de ciclo (valor máximo en comparación con el valor medio). La lista de tareas proporciona información detallada sobre el uso de datos de E/S en diferentes tareas.

Puede ser posible evitar el uso de datos de E/S de diferentes sistemas de bus en una misma tarea o reducir el número de tareas de E/S.