Diálogo: Biblioteca Conversión de referencia Permalink

Función: El diálogo define cómo deben tratarse las referencias a bibliotecas que ya no están disponibles. Nota: Las referencias de bibliotecas no definidas se pueden encontrar en el Gestor Global de Bibliotecas situado en la vista «POUs».

Llame a: Al abrir un proyecto CODESYS V2.3 Gateway Server en V3, el cuadro de diálogo se abre cuando el conversor detecta una biblioteca que ya no puede utilizarse en la versión actual CODESYS.

Tab. 678: «¿Qué quieres hacer?»

«Convierte e instala también la biblioteca.»

El conversor también convierte el archivo de la biblioteca al nuevo formato. Se mantiene la referencia en el proyecto. Se instala automáticamente en el repositorio de la biblioteca, en la categoría "Otros". Si la biblioteca no proporciona la información del proyecto necesaria para una instalación, se abre el cuadro de diálogo «Introducir información del proyecto» para que se añada la información.

«Utilice la siguiente biblioteca ya instalada»

La biblioteca utilizada anteriormente se sustituye por otra. El botón «Browse» abre un diálogo para seleccionar del repositorio de la biblioteca local.

«Ignora la biblioteca. La referencia no aparecerá en el proyecto convertido»

La referencia a la biblioteca se elimina del proyecto.

«Recuerde esta asignación para todas las futuras apariciones de esa referencia de biblioteca»

Los ajustes realizados aquí en el cuadro de diálogo también se utilizan para futuras conversiones de proyectos.

Para más información, consulte: ⮫ «Abrir un proyecto V2.3 »