Diálogo "Opciones" - "Configuración internacional".Permalink

Símbolo: _cds_icon_options_int_set

Función: Este cuadro de diálogo sirve para configurar el idioma de la interfaz de usuario y de la ayuda.

Llame a: Barra de menús: «Herramientas  Opciones», categoría «Ajustes internacionales».

Pestaña "Lenguaje de interfaz de usuario

Igual que Microsoft Windows

_cds_icon_option_activated El idioma se toma de la configuración de Microsoft Windows.

Lenguaje específico

_cds_icon_option_deactivated

  • Deutsch

  • Inglés

  • espanol

  • francais

  • chino

El cambio del idioma de la interfaz de usuario no será efectivo hasta que se reinicie la aplicación. Es posible que algunos componentes no estén disponibles en el idioma seleccionado, por lo que aparecerán en su cultura por defecto (normalmente en inglés).