Diálogo 'Ajustes del proyecto' - 'Desarrollo de la biblioteca'Permalink

Símbolo: _cds_icon_library_manager.png

Función: Configuración de los parámetros para el comando ‎⮫ Check all Pool Objects. Este comando se utiliza especialmente para las bibliotecas con el fin de comprobar que todos los objetos se pueden compilar correctamente.

Llame a: Proyecto → Ajustes del proyecto, categoría de desarrollo Biblioteca

Requisito: Un proyecto está abierto.

Durante el proceso de compilación de una aplicación, sólo se compilan los bloques de funciones/programas/funciones que realmente son utilizados directa o indirectamente por el código de la aplicación. Sin embargo, el comando Comprobar todos los objetos del Pool también comprueba los bloques de función/programas/funciones que no se utilizan. Si es posible, deben tenerse en cuenta todas las rutas de ejecución del código.

Tab. 696: Definiciones del compilador a utilizar

Escanear

Escanea todos los bloques de función/programas/funciones de la biblioteca e introduce las definiciones del compilador encontradas como una lista separada por comas en el resumen Definiciones del compilador a utilizar.

Para las sentencias en cascada {IF defined(...)}-{ELSIF defined(...)}, sólo se tiene en cuenta el define en {IF}.

Tab. 697: Comprobar todos los objetos de la piscina

Tamaño del puntero a utilizar

Si guarda una variable POINTER en una variable DWORD en la biblioteca, entonces esta biblioteca sólo se puede compilar para dispositivos de 32 bits.

Para detectar y evitar este problema, puede especificar el tamaño del puntero que debe especificarse para el comando Comprobar todos los objetos del pool. Puede seleccionar los siguientes valores:

  • 32 bits

  • 64 bits

  • 32 y 64 bits

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar el comando Check all Pool Objects para detectar asignaciones no válidas para el tamaño de puntero de 64 bits:

FUNCTION F : INT
VAR
               
ptr : POINTER TO BYTE;
               
ptrSave : DWORD;
END_VAR
ptrSave := ptr;

Esta asignación da lugar al error C0032: El tipo 'POINTER TO BYTE' no se puede convertir al tipo 'DWORD'.

Utilice la siguiente declaración para ptrSave con el fin de evitar este error:

ptrSave : __XWORD;

Para más información, consulte: ‎⮫ Comprobar todos los objetos de la piscina