Pestaña "Copia de seguridad y restauraciónPermalink

En esta pestaña del editor genérico de dispositivos, puede hacer una copia de seguridad y restaurar el archivo específico de la aplicación en el PLC guardando y leyendo un archivo zip.

Requisito: Los ajustes de comunicación son correctos para la conexión con el dispositivo. La aplicación de copia de seguridad está disponible en el PLC.

Tab. 594: Barra de menús

«Copia de seguridad»

Este botón abre un menú con los siguientes comandos:

  • _cds_icon_load_file«Leer información de copia de seguridad del dispositivo»: Este comando busca archivos específicos de la aplicación en el directorio ‎$PlcLogic$‎ del PLC y los enumera en una tabla en la parte inferior de la página de pestañas.

  • _cds_icon_open_file «Crear archivo de copia de seguridad y guardar en disco»:

    Requisito: El comando «Read Backup Information from Device» se utilizó para determinar los archivos relacionados con las copias de seguridad. Estos archivos se encuentran en la tabla de la parte inferior de la página de pestañas.

    Este comando comprime los archivos de la tabla configurada como «Active» y el archivo de información ‎meta.info‎ en un archivo zip de copia de seguridad. La extensión del archivo es ‎tbf‎ (="Target Backup File").

  • _cds_icon_download_symbol «Guardar archivo de copia de seguridad en el dispositivo»:

    Requisito: El archivo de copia de seguridad se ha guardado en el disco. Este comando guarda el archivo de copia de seguridad en el directorio ‎TBF‎ del PLC.

«Restaurar»

Este botón abre un menú con los siguientes comandos:

  • _cds_icon_open_file «Cargar archivo de copia de seguridad desde disco»: Este comando abre el cuadro de diálogo «Abrir» para navegar por el sistema de archivos en busca de un archivo de copia de seguridad guardado. Los archivos incluidos se enumeran en una tabla en la parte inferior de la página de pestañas.

  • _cds_icon_load_file«Cargar archivo de copia de seguridad desde el dispositivo»: Este comando genera una lista de todos los archivos de copia de seguridad encontrados en el PLC. Seleccione uno de estos archivos para ver su contenido en una tabla en la página de pestañas. Para la operación de restauración, puede desactivar componentes opcionales y editar los comentarios.

  • _cds_icon_download_symbol «Restaurar en dispositivo»: Este comando está disponible si al menos un componente del archivo de copia de seguridad que está cargado actualmente en la página de pestañas está configurado como activo. Pide que se restablezca el estado de la aplicación en el dispositivo. La interfaz de usuario se bloquea durante la restauración. Puede cancelar la operación.

Tab. 595: «Información sobre el objetivo»

«ID»

ID del PLC (ejemplo: ‎0000 0001‎)‎‎

«Tipo»

Tipo de dispositivo (ejemplo: ‎4096‎)‎‎

«Versión»

Versión del dispositivo (ejemplo: ‎3.5.8.0‎)‎‎

Tab. 596: «Información de seguridad»

«Nombre del fichero»

Ruta de almacenamiento del archivo de copia de seguridad. Haciendo clic en el símbolo (_cds_icon_button_file_open) se abre el cuadro de diálogo del sistema de archivos. Por ejemplo: ‎PlcLogic$/Application/Application.crc‎

«Tamaño de los archivos activos»

(en kilobytes) Tamaño total de los archivos configurados como activos en la tabla (ejemplo: ‎206 KB (210965 bytes)‎).‎‎

«Modo»

Define el alcance de la copia de seguridad: «Aplicación». Los archivos relacionados con la aplicación se añaden al archivo.

«Comentario»

Entrada opcional para comentarios que se guardarán en el archivo ‎meta.info‎ de la copia de seguridad y se leerán cuando se restauren los archivos.

Tab. 597: Tabla de archivos para la copia de seguridad

«Activo»

_cds_icon_option_activated: Aquí se pueden desactivar los archivos opcionales para excluirlos del archivo de copia de seguridad.

Los componentes obligatorios se muestran aquí con una marca de verificación verde (sin casilla de verificación).

«Componente»

Componentes afectados (ejemplo: ‎file system‎)‎‎

«Archivo»

Nombre del archivo del componente del que se desea hacer una copia de seguridad (ejemplo: ‎$PlcLogic$/Application/Application.app‎)‎‎

«Talla»

Tamaño del archivo en bytes (ejemplo: ‎43280‎)‎‎

«Requiere STOP»

_cds_icon_option_activated: En el caso de los componentes, la aplicación debe detenerse antes de realizar la copia de seguridad y la restauración. Se abrirá un cuadro de diálogo para advertirle de cualquier conflicto de copia de seguridad o restauración.

Ver también