Pestaña "Ajustes de comunicaciónPermalink

En esta pestaña del editor de dispositivos genéricos, se define la conexión entre CODESYS y el dispositivo en el que se ejecutarán las aplicaciones. Esto incluye ajustes de seguridad como la comunicación cifrada y la firma.

Si prefiere el modo de visualización clásico para el cuadro de diálogo, selecciónelo en CODESYS «Opciones» en la categoría «Editor de dispositivos» ).

Seleccione una puerta de enlace y un dispositivo de destino en los cuadros de lista. Las selecciones posibles dependen de las entradas en los cuadros de diálogo «Gestionar puertas de enlace» y «Gestionar dispositivos favoritos» (véase el menú «Puerta de enlace» ).

También puede especificar el objetivo directamente con la dirección IP (ejemplo: "192.168.101.109"), dirección del dispositivo (ejemplo: "[056D]"), o nombre del dispositivo (ejemplo: "MiDispositivo"). Una vez introducido el dispositivo, CODESYS busca el dispositivo en la red de la pasarela.

La opción de búsqueda por nombre de dispositivo requiere nombres de dispositivo únicos en la red.

El círculo sólido en la esquina inferior derecha del símbolo de la pasarela proporciona información sobre el estado de la conexión:

  • Rojo: CODESYS no puede establecer la conexión.

  • Verde: Se establece la conexión.

  • Negro: Se desconoce el estado de la conexión.

Algunos protocolos de comunicación permiten la comprobación periódica de la pasarela, por lo que no se puede mostrar el estado.

Al hacer clic en el círculo sólido del dispositivo de destino, se inicia una exploración de red para el dispositivo. Esto sólo funciona si la red no está siendo escaneada.

«Red de exploración»

Este botón abre el diálogo «Select Device». Enumera todas las pasarelas configuradas con los dispositivos asociados. Puede seleccionar un dispositivo de destino de esta lista. Si el nombre del dispositivo seleccionado es único, se utilizará en la configuración de la conexión. En caso contrario, se aplica la dirección única del dispositivo.

Para más detalles sobre este cuadro de diálogo, véase la descripción de la vista clásica más abajo.

Opción: Ocultar dispositivos no coincidentes, filtrar por ID de objetivo:

_cds_icon_option_activated: La visualización se limita a los dispositivos que tienen el mismo ID de destino que el dispositivo actual configurado en el proyecto.

_cds_icon_option_deactivated: Se muestran todos los dispositivos disponibles en la red. Al hacer doble clic en la entrada de un dispositivo, que tiene un ID de sistema de destino distinto del dispositivo configurado en el proyecto, se abre un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo le permite actualizar la descripción del dispositivo en el proyecto para que coincida con el dispositivo seleccionado. Nota: Este tipo de actualización sólo es posible con los dispositivos que tienen diferentes ID, no para los que sólo tienen diferentes versiones. La actualización también requiere que la descripción del dispositivo ya esté instalada en el repositorio.

«Pasarela »

Este menú incluye los siguientes comandos:

  • «Añadir nueva puerta de enlace»: Abre el diálogo «Gateway» para definir un nuevo canal de pasarela.

  • «Gestionar puertas de enlace»: Abre el cuadro de diálogo «Manage Gateways» con una vista general de todas las puertas de enlace. Aquí puede añadir o eliminar entradas o cambiar su orden.

  • «Configurar puerta de enlace local»: Abre el cuadro de diálogo de configuración de la pasarela . Puede configurar los controladores de bloque para la pasarela local.

«Dispositivo»

Este menú incluye los siguientes comandos:

  • Opciones:

    • «Añadir el dispositivo actual a Favoritos»: Añade el dispositivo configurado actualmente a la lista de dispositivos favoritos.

    • «Administrar dispositivos favoritos»: Abre el cuadro de diálogo de favoritos con una lista de todos los dispositivos preferidos. En este cuadro de diálogo, puede añadir o eliminar entradas o cambiar su orden. El dispositivo superior es el predeterminado.

    • «Modo en línea confirmado»:

      _cds_icon_option_activated: Por razones de seguridad, CODESYS requiere que confirme lo siguiente cuando llame a los siguientes comandos en línea: Forzar Valores, Escribir Valores, Carga Múltiple, Liberar Lista de Fuerza, Ciclo Único, Arrancar, Parar.

    • «Almacenar ajustes de comunicación en el proyecto»:

      _cds_icon_option_activated: CODESYS guarda los ajustes de comunicación en el proyecto para reutilizarlos en el mismo ordenador.

      Nota: Si utiliza el proyecto en otro ordenador, deberá restablecer la ruta activa.

      _cds_icon_option_deactivated: CODESYS guarda los ajustes de comunicación en las opciones de la instalación local para reutilizarlos en el mismo ordenador.

      Nota: Cuando se utiliza CODESYS SVN, la opción debe desactivarse para evitar el bloqueo del objeto dispositivo.

  • «Renombrar dispositivo activo»:

    Abre un diálogo para cambiar el nombre del dispositivo.

  • «Dispositivo activo Wink»: Los dispositivos que admiten esta función reaccionan parpadeando.

  • «Enviar servicio de eco»: CODESYS envía cinco servicios de eco al controlador. Se utilizan para probar la conexión de red, de forma similar a la función ping. Los servicios se envían primero sin carga útil y luego con carga útil. El alcance de la carga útil depende del búfer de comunicación del PLC. Se abre una vista de mensaje con información sobre el retardo medio del servicio de eco y el alcance de la carga útil enviada.

  • «Comunicación cifrada»:

    _cds_icon_option_activated: La comunicación con este controlador está encriptada. Se requiere un certificado del controlador para iniciar sesión en el mismo. Si el certificado no está disponible, se abrirá un mensaje de error preguntando si se debe mostrar e instalar el certificado.

    Si la opción «Aplicar comunicación cifrada» está seleccionada como «Nivel de seguridad» en la vista «Pantalla de seguridad», el comando «Comunicación cifrada» se desactiva aquí.

  • «Cambiar la política de seguridad en tiempo de ejecución»

    Abre el diálogo «Change Runtime Security Policy» para cambiar la configuración del dispositivo para la encriptación de la comunicación.

  • «Cambiar la política de contraseñas en tiempo de ejecución»

    Abre el cuadro de diálogo «Change Runtime Password Policy» para cambiar la configuración de la política de contraseñas y el bloqueo de inicio de sesión.

  • «Configuración de seguridad»: Este comando sólo está disponible si CODESYS Security Agent >= 1.3.0.0 está instalado. Abre el cuadro de diálogo «Device Security Settings». Se muestran los ajustes de seguridad actuales del dispositivo conectado. Puede cambiar los ajustes en la columna «Value» y hacer clic en «OK» para escribirlos en el dispositivo.

  • «Filtrar escaneos de red por ID de objetivo»:

    _cds_icon_option_activated: La visualización se limita a los dispositivos que tienen el mismo ID de destino que el dispositivo actual configurado en el proyecto.

Tab. 587: Diálogo «Cambiar política de seguridad en tiempo de ejecución»

Al seleccionar una nueva política de comunicación en este cuadro de diálogo, se modifica la configuración en el sistema en tiempo de ejecución.

«Ajustes de comunicación»

«Política actual»

Muestra la política seleccionada actualmente para el cifrado de la comunicación con el dispositivo.

«Nueva política»

Cuadro de lista para la nueva política de cifrado

  • «Sin encriptación»: El controlador no admite la comunicación cifrada.

  • «Cifrado opcional»: El controlador admite comunicación cifrada y no cifrada.

  • «Cifrado forzado»: El controlador sólo admite comunicación cifrada.

«Firma de códigos»

«Política actual»

Visualización de la política de firma de código establecida actualmente en el sistema en tiempo de ejecución

«Nueva política»

  • «Todos los»: Se aceptan todos los tipos de código de solicitud.

  • «Firma obligatoria»: Sólo se acepta código de aplicación firmado (lo que impide cargar una aplicación desde fuentes no fiables).

«Gestión de usuarios de dispositivos»

«Política actual»

Muestra la política seleccionada actualmente para la gestión de usuarios

«Nueva política»

  • «Gestión de usuarios opcional»: Es responsabilidad del usuario activar la gestión de usuarios en el dispositivo o dejarlo desprotegido.

  • «Gestión de usuarios reforzada»: La gestión de usuarios en el dispositivo está activada y no puede ser desactivada por el usuario.

«Permitir el acceso anónimo»

_cds_icon_option_activated: Los componentes específicos registrados (por ejemplo, OPC UA) pueden conectarse al controlador sin necesidad de proporcionar credenciales. Aunque se permita el acceso anónimo a la OPC UA, la gestión de usuarios de dispositivo creada para el controlador permanece activa.

Tab. 588: Diálogo «Cambiar la política de contraseñas en tiempo de ejecución»

La política de contraseñas del sistema en tiempo de ejecución configurada aquí ya se comprueba de antemano en el sistema de programación cuando se introduce la contraseña de un nuevo usuario de dispositivo o cuando se modifica la contraseña existente de un usuario de dispositivo.

«La política de contraseñas está activa»

_cds_icon_option_activated: Los ajustes de «Contraseña» se pueden cambiar y se utilizan cuando se crea una contraseña para la gestión de usuarios del dispositivo.

«Configuración de la contraseña»

  • «Longitud mínima»

    Ajuste por defecto: 8

  • «Número de caracteres únicos»

    Ajuste por defecto: 4

  • «Requiere letra minúscula»

    Ajuste por defecto: activado

  • «Requiere letra mayúscula»

    Ajuste por defecto: activado

  • «Requiere dígito»

    Ajuste por defecto: activado

  • «Requiere carácter especial»

    Ajuste por defecto: activado

  • «No debe contener nombre de usuario»

    Ajuste por defecto: activado

Las siguientes reglas para la contraseña se aplican siempre, incluso cuando las reglas están parcial o totalmente desactivadas:

  • La contraseña no debe estar en blanco.

  • La contraseña no debe coincidir con el nombre de usuario.

«El bloqueo de inicio de sesión está activo»

_cds_icon_option_activated: Los ajustes de bloqueo de inicio de sesión de se aplican al iniciar sesión.

«Configuración del bloqueo de inicio de sesión»

  • «Alcance»

    • «ADMINS»: La configuración se aplica a los usuarios que tienen permisos de administrador.

    • «NOADMINS»: La configuración se aplica a todos los usuarios que no tienen permisos de administrador.

    • «TODOS»: La configuración se aplica a todos los usuarios.

  • «Reintentos máximos»: Cuando se supere el número de intentos de inicio de sesión especificado aquí, el usuario quedará bloqueado durante el tiempo especificado en el campo «Duración del bloqueo». El usuario no podrá volver a conectarse hasta que un administrador elimine el bloqueo o haya expirado el tiempo de bloqueo.

  • «Duración del bloqueo [s]»: Tiempo de bloqueo (en segundos)

Ajustes de comunicación - Modo clásico

En las opciones de CODESYS, puede activar el modo clásico del diálogo («Herramientas  Opciones», categoría "Editor de dispositivos").

«Seleccione la ruta de red al controlador»

Canal de la pasarela para la conexión.

Seleccione el canal en la parte inferior de la vista.

Tab. 589: «Visualización de los canales de pasarela y dispositivos de red configurados»

Lado izquierdo de la vista

Estructura de árbol de los canales de pasarela configurados con los dispositivos conectados en la red local:

_cds_img_gateway_channels

Nota: CODESYS guarda estas entradas en el sistema local, no en el proyecto.

Las entradas de dispositivo van precedidas de un símbolo de dispositivo (icon_device.png). Las entradas con un ID de objetivo distinto de los configurados actualmente en el proyecto se muestran en gris.

Haga clic en «Scan Network» para actualizar la lista.

Nota: Si ha creado el primer proyecto en el sistema local, la pasarela local aparece por defecto como una entrada en el árbol. CODESYS inicia esta pasarela automáticamente al arrancar el sistema.

El círculo sólido en la esquina inferior derecha del símbolo de la pasarela proporciona información sobre el estado de la conexión:

  • Rojo: Automation Builder no puede establecer la conexión.

  • Verde: Se establece la conexión: _cds_img_gateway_connected

  • Negro: Se desconoce el estado de la conexión.

    Nota: Algunos protocolos de comunicación permiten la comprobación periódica de la pasarela, por lo que no se puede mostrar el estado.

Cada una de las entradas de dispositivo en el árbol consta de un símbolo seguido de «Nombre del dispositivo»> [«Dirección del dispositivo»]. En la parte derecha de la vista, también puede ver el ID del objetivo , «Nombre del objetivo», «Tipo de objetivo, Proveedor del objetivo», y «Versión del objetivo».

Lado derecho de la vista

Información sobre el canal de pasarela del dispositivo seleccionado en la parte izquierda de la vista.

Cuando se selecciona un canal de pasarela en la vista izquierda, se muestra la siguiente información: «Nombre del dispositivo», «Dirección IP», «Puerto», «Controlador»

Cuando se selecciona un dispositivo en la vista izquierda, se muestra la siguiente información (dependiendo del dispositivo): «Nombre del dispositivo», «Dirección del dispositivo», «Número de canales», «Controlador de bloque», «Número de serie», «Comunicación cifrada», «Proveedor del objetivo», «ID del objetivo», «Nombre del objetivo», «Tipo de objetivo»,« Versión del objetivo».

Tab. 590: «Funciones de filtrado y clasificación en la parte derecha del cuadro de diálogo»

«Filtro»

Puede reducir la lista mostrada de dispositivos que tienen el mismo «Target ID» que el dispositivo actual configurado en el proyecto.

«Orden de clasificación»

Puede ordenar la lista por «Nombre» o «Dirección del dispositivo» en orden alfabético o ascendente.

Tab. 591: Botones de comando a la derecha del cuadro de diálogo

«Establecer ruta activa»

El comando activa el canal de comunicaciones seleccionado. El mismo resultado se obtiene haciendo doble clic en la entrada del árbol de canales.

«Añadir pasarela»

El comando abre el diálogo «Gateway» donde puede definir una puerta de enlace que CODESYS debe añadir a la configuración actual.

«Añadir dispositivo»

El comando abre el diálogo «Add Device». Aquí puede definir manualmente un dispositivo que se insertará bajo la entrada de la pasarela actualmente seleccionada en el árbol. Observe también la funcionalidad de «Scan Network».

«Red de exploración»

El comando inicia una búsqueda de dispositivos disponibles en la red local. El árbol de configuración de la pasarela se actualiza en consecuencia.

Tab. 592: «Comandos del menú contextual del árbol de pasarelas y del árbol de dispositivos en el cuadro de diálogo»

«Buscar dispositivo por dirección»

El comando busca en la red dispositivos con una dirección única dada en el árbol de configuración. CODESYS muestra los dispositivos detectados con la dirección dada debajo de la puerta de enlace. La búsqueda se aplica siempre a los dispositivos situados debajo de la pasarela seleccionada o debajo de la entrada seleccionada.

«Buscar dispositivo por nombre»

El comando busca en la red dispositivos con el mismo nombre que el indicado en el árbol de configuración. Se ignoran las mayúsculas. CODESYS muestra los dispositivos detectados debajo de la pasarela con el nombre dado junto con su dirección única de dispositivo. La búsqueda se aplica siempre a los dispositivos situados debajo de la pasarela seleccionada o debajo de la entrada seleccionada.

«Buscar dispositivo por dirección IP»

El comando busca en la red los dispositivos con una dirección IP única dada en el árbol de configuración. CODESYS muestra los dispositivos detectados con la dirección dada debajo de la pasarela junto con su nombre. La búsqueda se aplica siempre a los dispositivos situados debajo de la pasarela seleccionada o debajo de la entrada seleccionada.

«Enviar Servicio Eco»

CODESYS envía cinco servicios de eco al controlador. Se utilizan para probar la conexión de red, de forma similar a la función ping. Los servicios se envían primero sin carga útil y luego con carga útil. El alcance de la carga útil depende del búfer de comunicación del PLC. Se abre una vista de mensaje con información sobre el retardo medio del servicio de eco y el alcance de la carga útil enviada.

«Borrar dispositivo seleccionado»

El comando borra el dispositivo seleccionado del árbol de canales.

«Editar puerta de enlace»

El comando abre el diálogo «Gateway» para editar la configuración de la pasarela seleccionada.

«Configurar la puerta de enlace local»

El comando abre un cuadro de diálogo para configurar una pasarela local. Se trata de una alternativa a la edición manual del archivo ‎Gateway.cfg‎.

Tab. 593: Opciones en la parte inferior del diálogo

«No guardar los ajustes de comunicación en el proyecto»

  • _cds_icon_option_activated: CODESYS guarda los ajustes de comunicación en las opciones de la instalación local para reutilizarlos en el mismo ordenador.

    Nota: Si utiliza CODESYS SVN, deberá seleccionar esta opción para evitar que se bloquee el objeto dispositivo.

  • _cds_icon_option_deactivated: CODESYS guarda los ajustes de comunicación en el proyecto para reutilizarlos en el mismo ordenador.

    Nota: Si utiliza el proyecto en otro ordenador, deberá restablecer la ruta activa.

«Modo en línea confirmado»

_cds_icon_option_activated: Por razones de seguridad, CODESYS requiere que confirme lo siguiente cuando llame a los siguientes comandos en línea: «Forzar Valores», «Escribir Valores», «Carga Múltiple», «Liberar Lista de Fuerza», «Ciclo Único», «Arrancar», «Parar».