Pestaña "ParámetrosPermalink

Este cuadro de diálogo está pensado para realizar pruebas. Sus valores sólo deben ser modificados por expertos.

Los parámetros específicos del dispositivo se muestran en una tabla en esta pestaña del editor genérico de dispositivos. La descripción del dispositivo define qué parámetros puede editar en este cuadro de diálogo.

Puede ordenar las entradas en orden alfabético ascendente o descendente o en el orden por defecto haciendo clic en la cabecera de la columna.

«Parámetro»

Nombre del parámetro, no editable

«Tipo»

Tipo de datos del parámetro, no editable

«Valor»

Inicialmente muestra el valor por defecto del parámetro, directamente o el nombre del símbolo correspondiente. Los parámetros no editables aparecen en gris claro. Si el parámetro es editable, puede abrir un campo de entrada, una lista desplegable o un cuadro de diálogo de selección de archivos haciendo doble clic en el campo de la tabla y utilizarlo para cambiar el valor.

«Valor por defecto»

Valor por defecto del parámetro definido por la descripción del dispositivo, no editable

«Unidad»

Unidad de medida del valor (ejemplo: "ms" para milisegundos; no editable)

«Descripción»

Breve descripción del parámetro especificado por la descripción del dispositivo, no editable