Tab: Configuración del PLC Permalink

En esta pestaña del ⮫ editor genérico de dispositivos, se realizan los ajustes básicos para la configuración del PLC, por ejemplo, el manejo de entradas y salidas y la tarea de ciclo de bus.

«Aplicación para la gestión de E/S»

Aplicación responsable de la gestión de E/S

Tab. 601: Configuración del PLC

«Refrescar E/S en parada»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Los valores de los canales de entrada y salida también se refrescan cuando el PLC está en modo «STOP». Si el perro guardián detecta una avería, las salidas se ajustan a los valores predeterminados predefinidos.

_cds_icon_option_deactivated.png: Los valores de los canales de entrada y salida en modo «STOP» no se actualizan.

«Comportamiento de las salidas en parada»

Manejo de los canales de salida cuando el controlador entra en modo «STOP»:

  • «Conservar valores»: Se mantienen los valores actuales.

  • «Todas las salidas al valor por defecto»: Se asignan los valores por defecto resultantes de la asignación de E/S.

  • «Ejecutar el programa»: El manejo de los valores de salida está controlado por un programa contenido en el proyecto que se ejecuta en modo «STOP». Introduzca el nombre del programa en el campo de la derecha.

«Actualizar siempre las variables»

Define globalmente si las variables de E/S se actualizan o no en la tarea de ciclo de bus.

Este ajuste es efectivo para las variables de E/S de los esclavos y módulos sólo si «Disabled» está definido en sus ajustes de actualización.

  • «Desactivado (sólo se actualiza si se utiliza en una tarea)»: Las variables de E/S sólo se actualizan si se utilizan en una tarea.

  • «Activado 1 (utilizar tarea de ciclo de bus si no se utiliza en ninguna tarea)»: Las variables de E/S de la tarea de ciclo de bus se actualizan si no se utilizan en ninguna otra tarea.

Tab. 602: Opciones de ciclo de autobús

«Tarea de ciclo de bus»

Tarea que controla el ciclo del bus. Por defecto se introduce la tarea definida por la descripción del dispositivo.

Por defecto, se aplica el ajuste de ciclo de bus del dispositivo de bus superior (utilice los ajustes de ciclo del bus superior). Esto significa que se busca hacia arriba en el árbol de dispositivos la siguiente definición válida de la tarea de ciclo de bus.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Antes de seleccionar el ajuste "«<sin especificar>»" para la tarea de ciclo de bus, debe tener en cuenta que "«<sin especificar>»" significa que entra en vigor el ajuste predeterminado que aparece en la descripción del dispositivo.

Por lo tanto, debe comprobar esta descripción. El uso de la tarea con el tiempo de ciclo más corto puede definirse como el predeterminado allí, ¡pero también podría definirse el uso de la tarea con el tiempo de ciclo más largo!

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

En el caso de los buses de campo, es necesaria una matriz de ciclos fija para garantizar un comportamiento determinado. Por lo tanto, no utilice el tipo "«en vacío»" para una tarea de ciclo de bus.

Tab. 603: Ajustes adicionales

«Variables de fuerza para la asignación de E/S»

Este ajuste sólo está disponible si el dispositivo lo admite.

_cds_icon_option_activated_copy.png: Al compilar la aplicación, se crean dos variables globales para cada canal de E/S que se asigna a una variable en el diálogo «I/O Mapping».

Puede utilizar estas variables para forzar el valor de entrada o salida en este canal, por ejemplo a través de una visualización HMI.

«Activar el diagnóstico de dispositivos»

_cds_icon_option_activated_copy.png: La biblioteca ‎CAA Device Diagnosis‎ está integrada en el proyecto. Se genera un bloque de función implícito para cada dispositivo. Si ya existe un bloque de funciones para el dispositivo, se genera un bloque de funciones ampliado (ejemplo: EtherCAT) o se añade otra instancia de bloque de funciones. A continuación, contiene una implementación general de los diagnósticos del dispositivo.

Mediante las instancias del bloque de funciones puede determinar el estado de todos los dispositivos de la aplicación y evaluar los errores. Además, la biblioteca contiene funciones para la edición programática del árbol de dispositivos.

Por ejemplo: Exploración de todos los hijos de un sistema de bus, saltando al elemento padre.

Para más información, consulte: Documentación de la biblioteca de diagnóstico de dispositivos CAA

«Mostrar advertencias de E/S como errores»

Las advertencias relativas a la configuración de E/S se muestran como errores.

«Habilitar acceso simbólico para E/S»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Las variables de entrada y salida ‎(VAR_INPUT‎ y ‎VAR_OUTPUT‎) se crean automáticamente para los canales de E/S del dispositivo. Para ello, se crea un bloque de funciones ampliado para cada esclavo. La base es el bloque de funciones existente del esclavo. A este tipo de bloque de funciones generado automáticamente se puede acceder directamente en el código de la aplicación.

Este acceso simbólico funciona en paralelo a la asignación de E/S que se configuró manualmente.

_cds_icon_option_deactivated.png: No se admite el acceso a los canales de E/S. Es necesario configurar manualmente un mapeo y asignar específicamente variables nuevas o existentes por canal de E/S.

«Habilitar el cambio de configuración en línea»

Esta opción solo está disponible cuando la descripción del dispositivo incluye la configuración de la función de modificación en línea.

_cds_icon_option_activated_copy.png: Si ha cambiado la configuración de los dispositivos del proyecto, o si se han añadido nuevos dispositivos cuya descripción incluya la opción de modificación en línea, es posible realizar una modificación en línea sin necesidad de reiniciar la aplicación. Los dispositivos existentes siguen funcionando sin interrupción, y los nuevos se inicializan y se ponen en modo operativo. Lo mismo ocurre cuando se elimina un dispositivo.

Cuando esta opción está activada, ya no es posible iniciar sesión sin descargar nada.

Cuando esta opción está activada, ya no es posible el direccionamiento directo para los dispositivos con canales de E/S. Para más información, consulta: .