Pestaña "Archivos sincronizadosPermalink

La pestaña del editor de dispositivos genéricos enumera los archivos que se descargan en el PLC cuando se descarga la aplicación. Por ejemplo, se trata de archivos externos que se han añadido a una aplicación.

Los ficheros implícitos, como el fichero de archivo de código fuente, sólo se muestran aquí si su tiempo de descarga está configurado para ello y la opción «Mostrar ficheros implícitos para descarga de aplicaciones en el editor de un PLC» está activada en las opciones CODESYS (categoría«Editor de dispositivos» ).

«Actualizar»

Refresca la vista

«Descarga de archivos "a la carta»

Sólo para uso interno.

«Nombre del archivo»

Nombre del archivo debajo de la aplicación, o nombre directo del archivo transferido implícitamente (ejemplo: ‎archive.prj‎).

Haga doble clic en el nombre del archivo para abrirlo.

«Ruta del host»

Localización o ubicación original del archivo (ejemplo: ‎D:\Proj1\Files‎).

Haga doble clic en la ruta para abrir el directorio en el explorador de archivos.

«Cronometraje»

Intervalo de tiempo de actualización del fichero en el PLC (ejemplo: «Tras la descarga de la aplicación/cambio en línea»).

«Información»

Información adicional dependiente del objeto (ejemplo: «Objeto: Archivo externo»).

«Proveedor»

Tipo de origen general del fichero (ejemplo: «Objetos de archivo externos», «Proveedor de descarga de código fuente»).