Visión general Permalink

La unidad básica de la programación FBD y LD es una red. Cada grafo contiene una estructura que puede representar 1) una expresión lógica o aritmética, 2) la llamada de un POU (función, bloque de funciones, programa, etc.), o 3) un salto o una instrucción de retorno. En realidad, IL no necesita redes. En CODESYS, sin embargo, un programa de IL también consta de al menos una red para soportar la conversión a FBD o LD. En vista de ello, también debería dividir un programa de AI de forma significativa en redes.

[AWL no dispone de ninguna red. En CODESYS también existe un programa AWL en una red, como mínimo, para facilitar la conversión en FUP o KOP. En este sentido, también puede integrar un programa AWL sin problemas en redes.