Configuración de tareas Permalink

Configuración de tareas

En la configuración de tareas, usted define una o más tareas para controlar el flujo de programas (objetos POU con tipo Programa) y los POUs llamados desde ellos en su dispositivo. Se requiere un objeto de Configuración de Tareas para cada aplicación. Aquí se define la secuencia cronológica de llamada al programa.

Una tarea es la unidad de flujo cronológico de su programa CEI. La tarea define la cadena de llamadas de sus POU (jerarquía de llamadas).

Cada tarea requiere un nombre único. En el editor de configuración de tareas, especifique una lista de programas a llamar. Los programas pueden ser específicos de una aplicación, en cuyo caso el programa se encuentra en la vista Dispositivos. O un programa puede ser válido para todo el proyecto, en cuyo caso el programa se encuentra en la vista POUs. Estos POU se instancian en todo el proyecto.

  • Es posible priorizar una tarea. La priorización funciona en combinación con el tipo de tarea.

  • Se configura un tipo de tarea:

  • Cíclico; para un flujo controlado por tiempo utilizando un intervalo de ciclo. Las llamadas al programa se ejecutan dentro del intervalo del ciclo (tiempo de ciclo de la tarea).

  • Libre; para una tarea sin su propio tiempo de ciclo de tarea

  • Desencadenado por evento (interno o externo) mediante una condición para el inicio del evento (desencadenado por flanco).

  • Ejemplos de evento son el flanco ascendente de una variable global de proyecto o una interrupción.

  • Activado por estado mediante condición

  • Es posible acoplar Start, Stop y Reset directamente con la ejecución del proyecto POU.

  • También puedes activar un perro guardián.

La pila de llamadas se crea y ejecuta en función de estos ajustes en la configuración de la tarea.

En función de las distintas pilas de llamadas posibles, se determina cuál de ellas es la más larga y la que requiere más memoria (pila de llamadas máxima). Para obtener información detallada al respecto, consulte la pestaña Uso de la pila.

Orden de procesamiento

Reglas para el orden de procesamiento de las tareas definidas

  • Si se cumple la condición de la tarea, CODESYS la procesa.

  • Si varias tareas cumplen la condición para ser procesadas al mismo tiempo, entonces CODESYS procesa primero las tareas con mayor prioridad.

  • Si varias tareas con el mismo nivel de prioridad cumplen la condición para ser procesadas al mismo tiempo, CODESYS procesa primero la tarea que lleva más tiempo en la cola.

  • Las llamadas al programa se procesan en el orden en que aparecen en el diálogo de configuración de la tarea.

  • Si un programa llamado tiene el mismo nombre en el árbol de dispositivos de la aplicación y en una biblioteca o proyecto-global en la vista POU, entonces se utiliza el programa de la aplicación.

Notas importantes

Todas las tareas comparten una imagen de proceso. La razón es que tener una imagen de proceso individual por tarea comprometería el rendimiento. Sin embargo, la imagen del proceso sólo puede ser coherente con una tarea. Cuando crees un proyecto, debes asegurarte de que la aplicación copia los datos de entrada y salida en una ubicación segura en caso de conflicto. Los módulos, como la biblioteca ‎SysSem‎, permiten resolver problemas de coherencia y sincronización.

También pueden producirse problemas de coherencia al acceder a otros objetos globales, como variables globales o bloques. Siempre se producen problemas de coherencia si varias tareas leen y escriben en una misma variable. Los módulos, como la biblioteca ‎SysSem‎, son una solución.