Símbolo 
Una red es la unidad base de un programa FBD o LD. En el editor FBD/LD/IL, las redes se ordenan en una lista. Cada grafo está provisto de un número de grafo secuencial en el lado izquierdo y puede incluir: expresiones lógicas y aritméticas, llamadas a programas/funciones/bloques de funciones, saltos o sentencias de retorno.
Un programa de AI consta de al menos una red. Esta red puede incluir todas las declaraciones IL del programa.
Puede dar a cada red un título, un comentario o una etiqueta. En las opciones de CODESYS (categoría «FBD, LD e IL», puede definir si el título de la red, el comentario y el separador entre redes individuales se muestran en el editor.
Haga clic en la primera línea de la red para introducir un título de red. Haga clic en la segunda línea de la red para introducir un comentario de red.
Ver también